This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOSKL137:创建新项目、不存在#39;不存在 EVMOMAPL137 (请参阅图片)

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760350/ccs-tmdsoskl137-create-new-project-doesn-t-exist-evmomapl137-see-picture

器件型号:TMDSOSKL137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在图片中、不存在 EVMOMAPL137。

是的、我可以选择 OMAPL137。

但对于目标配置和调试、我必须使用精确的'GEL file'

因为、在图片中、当我选择 OMAPL137时、CCS 使用"""""""""""""" dskda830 GEL 文件'''

如何解决此问题?

THx、、、、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 EVM 由 Spectrum Digital 出售、当您在安装 Code Composer Studio 时选择仿真支持时、会提供此配置。

    在这种情况下、我强烈建议您重新运行 CCS 安装程序、指向相同的 CCS 目录并添加此支持。 为电路板的内置调试探针(XDS510 Plus)添加正确的驱动程序也很重要。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔