This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS V3.3:生成错误:无法运行 dspcl

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770138/ccs-ccs-v3-3-build-error-cannot-run-dspcl

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了 这个 CCS V3.3.83.3.20 并尝试使用 TMS320F2406A 处理器编译工程、 遇到 构建错误:无法运行 dspcl 错误。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishnan、

    您从何处获取 CCSv3.3.83.3.20? 此版本的 CCSv3.3不支持 F24x。 这就是您遇到错误的原因、编译器不存在。 我们没有销售该特定的 CCSv3.3版本、而是将其作为下载内容提供给某些用户、但仅在他们未使用 F24x 的情况下提供。 F24x 工具的许可模型不同。

    以下位置提供了 Code Composer Studio 的 F24x 版本:
    www.ti.com/.../CCSTUDIO3

    贵公司的其他人是否拥有您可以使用的许可证?

    包含 F24x 的3.83.83.19构建:C2000_Code_Composer_Studio_v3.3.83.19_full.zip
    使用中最常见的是旧的3.38.2

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经在 这个论坛中询问了这个 TMS320F2406处理器的编译器和 IDE。

    我们从欧洲分支机构获得了软件设置、现在我们需要在这里进行相同的环境设置。  

    因此,让我们了解为  TMS320F2406处理器购买(编译器 IDE、编程器工具)的详细信息,它可以支持 Windows 7环境。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处购买支持 F24x 的 Code Composer Studio 许可证:
    www.ti.com/.../CCSTUDIO3

    请注意、CCSv3.3是在 Windows 7之前发布的、因此不能在 Windows 7上进行验证。 也就是说、很多人在 Windows 7上使用这些工具。

    对于调试探针/编程器、您将需要 XDS510类探针。 与此类似的内容: www.spectrumdigital.com/.../
    或 www.blackhawk-dsp.com/.../usb2000

    此致、
    John