This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:版本8.3

Guru**** 2301950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759909/ccs-version-8-3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

这个已解决的问题  

(e2e.ti.com/.../491353)

CCS 版本6.1的 ECCN3D991

对于最新版本8.3、这是否仍然正确?

谢谢、

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toby、

    CCS 的较新版本(如8.3)根据 TSPA (公开提供的技术和软件)兼容许可证发布。 我们现在将 ECCN 纳入清单、以便更容易找到。 以下是 CCSv8.3的清单: software-dl.ti.com/.../Code_Composer_Studio_8.3.0_manifest.html

    有一个出口部分、ECCN 为"公开可用"

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢。 我没有看到过它。 遗憾的是、据我所知、"公开可用"并不是 ECCN。 听起来有点像"不受法规约束"、但为此、它需要是开源的。 专有软件的最低 ECCN 为 EAR99。

    谢谢、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toby、

    您答对了开放源代码许可证是否符合"不受法规约束"的条件。 TSPA 兼容许可证也是如此。

    根据我们自己的商业条款许可的同一软件是3D991。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢你。 我想我会向我们的法律/出口管制组查询,因为我不熟悉“TSPA 兼容许可证”一词。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  如果他们对我们的法律团队有任何疑问、请告诉我。  如果需要、您可以通过单击我的姓名向我发送一封私人邮件。

    此致、

    John