This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:CCS/MSP430FR2355

Guru**** 2537300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759338/ccs-msp430fr2355-ccs-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 MSP430FR2355的情况下将字符串发送到 REALTERM。我可以发送单个字符或数字、但如何发送字符串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    有两种方法:

    1.创建一个无符号字符类型数组并逐一发送数组元素。

    unsigned char str[13]={"Hello World!"};
    
    while (* str!='\0')
    {
    uart_SendByte (* str);
    str++;
    } 

    2.使用 printf 函数、如 printf ("Hello World!")。 这需要您将 printf 输出重新路由至您使用的 UART 端口。 有关更多详细信息、请参阅以下指南。

      

    此致、

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    unsigned char str[13]={"Hello World!"};

    while (* str!='\0')

    UART_SendByte (* str);
    STR++;

    代码的这一行存储 Hello World、该寄存器以及我们如何将此内容传输到 UCTXBUF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该字符串存储在 RAM 中、而不是寄存器中。 您需要将字符写入 UCTXBUF 寄存器。

    while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
    UCA1TXBUF =*str;

    此致、
    冬季