请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件: CC3200、 CC3200SDK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近购买了 CC3200-LAUNCHXL、我一直在尝试遵循用户指南并下载其建议的软件、但当我尝试执行这些步骤时、我没有得到正确的结果。
您能否指导我获取适用于 CC3200-LAUNCHXL 的正确用户指南和软件?
我已经多次尝试使用指定的链接来遵循本指南、我运行窗口。 下载 code composer 并下载 RTOS 后、当我转到在 code composer (app center)中安装 RTOS 的部分时、我无法这样做。