This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:具有 CCS8的 XDS510PLUS

Guru**** 2220740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759398/ccs-xds510plus-with-ccs8

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如果 XDS510PLUS 可与 CCS8搭配使用、敬请咨询? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    您是否在谈论 Spectrum Digital XDS510 USB Plus? 如果是、则可以在 Windows (而不是 Linux 或 Mac)上与 CCSv8配合使用。 但是、请注意、使用 CCSv9也无法在 Windows 上正常工作;这将在今年到期。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    哪个供应商发布了有问题的 XDS510PLUS?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.spectrumdigital.com/.../