This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2PXEVM:Code Composer Studio v5.5安装失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759438/ccs-tda2pxevm-code-composer-studio-v5-5-install-failure

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

请参阅 CCS_Debug_Trace.pdf,我现在正在安装 Code Composer Studio v5.5、但在运行 CCS_setup_5.5.0.0xx.bin 时会出现问题。

非常感谢您的支持
Terence
----------------------------------------
root@Ubuntu:/home/xcj/share/CCS5.5.0.00066_linux。/ccs_setup_5.5.0.00077.bin  
请设置显示。 无法在控制台模式下安装 Code Composer Studio v5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该消息表示您没有显示。 解决方法是以无人值守模式运行安装程序:
    e2e.ti.com/.../2751306

    我看到您使用的是非常旧的 CCS 版本。 我建议将您的版本更新为更新的版本。 已针对 CCSv7验证了上述变通办法。

    谢谢
    Ki