This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2652R:CCSv9和编译器 v18.12.1.LTS 工程(也是示例工程)更新后不可编译

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/788942/compiler-cc2652r-after-update-to-ccsv9-and-compiler-v18-12-1-lts-projects-also-example-projects-are-not-compileable

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在更新之前、我使用了 CCSv8.3和编译器 v18.1.5.LTS。 在该配置下、一切都正常。

现在我更新到了 CCSv9和编译器 v18.12.1.LTS、现在我收到了编译错误。 以下是我为获取此错误所做的一个示例:

  • 为器件 CC26X2R1导入示例工程 pwmled2、然后按编译
  • 配置:CCSv9.0.0.00018、编译器 v18.12.1.LTS、Simplelink CC13x2 26x2 SDK 3.10.053、XDCtools 3.51.1.18_core

现在、我在 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目中获得了该编译器输出:






因为/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages 针对 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source 进行配置调试**"C:\\Ti90\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16所有-O 构建文件:"./release.cfg":XDCtools "C:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 -dcs.c -dcs.pr.c -dcs.pr.c -dcs.c -r.c -dcs.pr.c -d.c .c -dcs.pr.c -d.c .c -dcs.c .c .c .c .c -dcs.c -r.c .c .c .c .c
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/release_pem4f.cfg 配置 release.xem4f ...
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作电子邮件:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c

>>编译失败
库生成失败。
subdir_rules.mk:12:目标'Build-17011470753-InProc '的配方失败
gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1
gmake:***[E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/makefile.libs


/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/Main.xs:57:E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f 错误2:XDC.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs、line configuration:C:C:failed!
gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xcmd]错误1
gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4f.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4f.dl]文件'package/cfg/release_pem4f.dlp

:删除文件'xp4f.cfg.cfg.dl',因为"cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.dl"文件'package/pem4f.dl.dl.dl.dl.dl.dl":/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs:删除文件'package/pem4f.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.cfg.cfg.dl.dl.cfg.dl.dl
gmake[1]:***[Build-1701147853-InProC]错误1
生成文件:"../release.cfg"
调用:XDCtools
"C:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 --xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source
release_pem4f.cfg;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t compildes.ti.m4F -xdcs.c:-release /dcs.pr-d2.x40r.c /dsp.c -release.com/dcs./dcs.pr-df.dlt/dcs./dcs.dlt./dcs.pr-release.g./dcs.dlp.pr-release.g./dcs./dcs./dcs.dlp.dlp./dcs.pr-release.
正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作电子邮件:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c

>>编译失败
库生成失败。
subdir_rules.mk:12:目标'Build-17011470753-InProc '的配方失败
gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1
gmake:***[E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/makefile.libs


/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/Main.xs:57:E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f 错误2:XDC.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs、line configuration:C:C:failed!
xdctools_3_51_18_core\gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xdl]错误1
xdctools_3_51_01_18_core\gmake.exe:***删除


/ti/xdctools_3_51_01_18_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs 文件'package/cfg/release_pem4f.xdl' xdc3_models/set.dlp:'xdc3_dem3_degure_mode.ex/cfg_mode.exc_dem3_dem_mode.exc_degine.exe_det_exe.exe:#/cp_model_model_model/p4f_model_model_model_exe.exe.exe.exc_dem3_dem3_dem3_dem3_dem_model_model_exe_det_model_exe.exe:#/p4f_model_exe.exce_load_model_exe.exe:
gmake[2]:***[build-17011470753-InProC]错误1
gmake[1]:***[build-17011470353]错误2
gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'由于错误而未重新生成。
gmake:***[All]错误2
subdir_rules.mk:9:目标'build-1701140753'的配方失败
的 makefile:127:目标'all'的配方失败

****编译完成**** 

您能告诉我这里有什么问题吗? 大学也有同样的问题。
当我切换回编译器 v18.1.5.LTS 时、我可以对其进行编译、它工作正常。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为 CCS900创建新工作区并导入所需内容。
    在我的例子中、它工作正常。
    避免 CCS 更新。
    您可以根据需要保留尽可能多的 CCS 安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="N3xus132">现在我更新到 CCSv9和编译器 v18.12.1.LTS、现在我收到编译错误。 [/报价]

    请提供有关您的环境的一些其他详细信息、并尝试以下建议:  

    -您如何更新到 CCSv9? 您是通过8.3安装(即安装到同一目录中)安装它还是将 CCS 9.0安装到8.3以外的其他目录中?
    如果安装到以前使用的目录中,是否在安装 v9之前卸载了以前的版本?
    一般建议将 CCS 的每个版本保留在其自己的目录中。 或者确保在将新版本安装到同一目录之前完全删除任何以前的版本。

    -您是否在 CCS 9.0中打开了新的工作区或打开了以前使用 CCS 8.3创建的工作区?
    您能否尝试将 pwmled2示例从 Resource Explorer 导入到新的工作区、并查看问题是否仍然存在?

    -进入 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目的属性、并仔细检查为编译设置的 SDK 和 XDCtools 版本是否正确。
    然后尝试删除项目中的"Debug"文件夹并重建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="AarticG"]

    -您如何更新到 CCSv9? 您是通过8.3安装(即安装到同一目录中)安装它还是将 CCS 9.0安装到8.3以外的其他目录中?
    如果安装到以前使用的目录中,是否在安装 v9之前卸载了以前的版本?
    一般建议将 CCS 的每个版本保留在其自己的目录中。 或者确保在将新版本安装到同一目录之前完全删除任何以前的版本。

    [/报价]

    我将其安装到单独的文件夹中。 此文件夹中以前未安装以前的 CCS 版本。

    [引用用户="AarticG"]

    -您是否在 CCS 9.0中打开了新的工作区或打开了以前使用 CCS 8.3创建的工作区?
    您能否尝试将 pwmled2示例从 Resource Explorer 导入到新的工作区、并查看问题是否仍然存在?

    [/报价]

    是的、我尝试将示例 ímport 到一个全新的工作区中。

    [引用用户="AarticG"]

    -进入 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目的属性、并仔细检查为编译设置的 SDK 和 XDCtools 版本是否正确。
    然后尝试删除项目中的"Debug"文件夹并重建项目。

    [/报价]

    我查看了属性、所有设置的版本都与我的第一个帖子中相同。 我再次尝试用同样的结果重建项目。

    正如我说过的,我的同事也有同样的问题。 也许您可以尝试重现此问题。

    此致 Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我完全是这样做的、但它不起作用。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="N3xus132"]您可能会尝试复制此问题。

    很遗憾、我无法重现问题。 除了其他几个示例之外、我还尝试了 pwmled2示例、没有问题。  

    您能否尝试导入和构建其他一些示例? 请导入到新的工作区、否则它将尝试使用 之前导入的相同 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 项目。 另外、请尝试使用 C:\中的工作区、而不是 E:\中的工作区

    如果从 C:\中的工作区目录生成仍然失败、您能否将'makefile.libs' 文件附加到'scr'中的目录'scr'和'makefil'中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到你们的反馈,我希望你们能够解决这个问题。 如果没有、请随时发表回复、其中包含上一帖子中请求的更新和详细信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没收到最后一条消息。

    我现在尝试 了 C:\驱动器工作区中的另一个示例、并观察到了相同的行为。

    [引用用户="AarticG"]

    如果从 C:\中的工作区目录生成仍然失败、您能否将'makefile.libs' 文件附加到'scr'中的目录'scr'和'makefil'中?  

    [/报价]

    请找到所需的文件。

    e2e.ti.com/.../7041.files.zip

    谢谢 Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的工作区目录 C:\Users\E0502113\Documents\Texas Instruments\WSTest 吗?

    如果是、您可以尝试目录中没有任何空格吗? 像 c:\ti_workspace 这样简单吗? 我们在路径中包含空格的目录中构建 TI-RTOS 工程时遇到问题。

    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_build-errors.html

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="AarticG"]
    如果是、您可以尝试目录中没有任何空格吗?  

    [/报价]

    我现在尝试了工作区 C:/test_ws/、它仍然显示相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再次显示控制台日志。
    您可以安装 CCS v9.0.1并尝试一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在安装了 CCS v9.0.1、并重新安装了 Simplelink SDK。

    仍然存在相同的错误:

    
    
    
    
    
    因为/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages 针对 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source 进行配置调试**"C:\\ti91\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16所有-O 构建文件:"../release.cfg":XDCtools "C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 -dcs.c -board.c -dc/dcs.c -release.t.c -dcs.pr.c -d.c -dcs.pr.c -d.c .c
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    正在从 package/cfg/release_pem4f.cfg 配置 release.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/ti_ws/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    >>编译失败
    库生成失败。
    subdir_rules.mk:12:目标'Build-1701140753-InProc 的配方失败
    gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1
    gmake:***[C:
    /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs
    
    /ti_ws/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs//ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/cfg/Main.xs::xrfrom_64x_raines1.c::ram_source_ram_ines1.c::ram_ram_ines1.c:rines1.tos_ram_ines1.c::rines1.tos_ram_ines1.c::/rines1.c:rines1.c:rines1.c:rines1.c:rines1.tos_raines1.c:rines1.tos_raines1.c:rines1.tos_ines1.c:
    gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xcmd]错误1
    gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4f.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4f.dl]文件'package/cfg/release_pem4f.dlp
    
    :删除文件'xp4f.cfg.cfg.dl',因为"cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.dl"文件'package/pem4f.dl.dl.dl.dl.dl.dl":/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs:删除文件'package/pem4f.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.dl.cfg.cfg.cfg.dl.dl.cfg.dl.dl
    gmake[1]:***[Build-1701147853-InProC]错误1
    生成文件:"../release.cfg"
    调用:XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2642 --xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source
    release_pem4f.cfg;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t compildes.ti.m4F -xdcevice="ctr.cs.dlp.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.pr.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.ec.pr.cs.cs.ec.ec.pr.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.cs.ec.ec.ec.ec.pr.c -release
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/ti_ws/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    ****为项目 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs 构建调试****
    
    CommandLauncher.error.commandCanceled!
    错误:在路径
    
    路径路径=[C:\ti91\ccs_base\common\bin;C:\ti91\ccs_base\common\bin;C:\ti91\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti91\ccs_base\common\utilities\ccs\examples\ccs\Windows Server\tides\cmware\Windows Server\tides\ccs\Windows Server\tides\bin\Windows Server\tion\Windows Server\tides\bines\cmware\Windows Server\tides\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\cmes\
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何获得 XDSToocols v3.51.2.21的?

    我无法在官方网页 上找到它:http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说,我不知道。 必须已随任何 CCS 版本一起安装、因为我没有手动安装。

    我现在将 XDCTools 设置为3.55.0.11_core。

    在这里是输出:

    
    
    
    
    
    由于项目 tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source 的配置调试**"C:\\ti91\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16所有-O 构建文件:"../release.cfg":xdcs"C:/tidc\dcs\utils\\bin\gdc/dcs.c -dc/dcs.c -dcs.c -dc/dcs.pr-dc/dcs.c -dc/dcs.pr.c -dc/dcs.dles -dcs.pr.c -dc/dcs.c -dc/dcs.c -dc/dcs.c -dcs.dles -dc/dcs.c -dcs.c -dcs.pr.c -dcs.c -dc/dcs.dles -dcs.c -dc/dcs.c -dcs.c -dcs.c -dcs.pr.c ti.platforms.simplelink:CC2642 /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    正在从 package/cfg/release_pem4f.cfg 配置 release.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/ti_testws/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    >>编译失败
    库生成失败。
    subdir_rules.mk:12:目标'Build-1701140753-InProc 的配方失败
    gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1
    gmake:***[C:/tid_test160/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_RELEASE/CCXL.91":cfg/rtos_ines/srincr.c
    :x0150/ines/sr.c
    
    :x0c/incr.c:xines/sr.c:x0c/export_inc/export_export_export_export_ines:cfg.c:cfg.c:xincrid_inc/ines/sr.c:xincr.ines/sr.c:x0150/ines/sr.c:xines/sr.c:xinc/ines/sr.c:xincr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xinc/
    gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/release_pem4f.xdr]错误1
    gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4f.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/release_pem4f.dl]文件'package/cfg/release_pmd4f.dl' g/es/sime.com/tools/setr.dl.dl.dl.dlpx/pdr.dls:删除
    
    文件'package/pdc/pdr.dl.dl.dl./ps:/pdc/pdc/pdc/pdr.dl.dl.dl.dlpxdc/pdr.dlpxf_model/pdr.dl.dl.dl./ps:/pdr.dl.dl./ps:/pdr.dl.dl./pdr./pdr.dl./pdr./pdr./
    gmake[1]:***[build-1701147853-InProC]错误1
    生成文件:"../release.cfg"
    调用:XDCtools
    "C:/tid91/xdctools_3_55_00_11_core/cfg"-xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source ti.platforms.simplelink:CC2642
    release_pem4f.cfg;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages;" xdc.ti.tools.com/dcs.dlp./dcs.pr-d2.t/df_release.com/files/dcs.dlp./dcs./dcs.dlp./dcs.dlp.pr-release.com/files/dcs.dlp.c -release.com/files/dcs.dlp.c -df.dlp.c -df./cc2.t/df.dlp.pr-release.com/df.dlp.dlp./cc2.t/cc2.
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    使 C:/ti_testws/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    >>编译失败
    库生成失败。
    subdir_rules.mk:12:目标'Build-1701140753-InProc 的配方失败
    gmake[1]:***[makefile:61:ROM_SysBIOS.obj]错误1
    gmake:***[C:/tid_test160/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_RELEASE/CCXL.91":cfg/rtos_ines/srincr.c
    :x0150/ines/sr.c
    
    :x0c/incr.c:xines/sr.c:x0c/export_inc/export_export_export_export_ines:cfg.c:cfg.c:xincrid_inc/ines/sr.c:xincr.ines/sr.c:x0150/ines/sr.c:xines/sr.c:xinc/ines/sr.c:xincr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xines/sr.c:xinc/
    xdctools_3_55_00_11_core\gmake.exe:***[package.mak:202:packages/cfg/release_pem4f.xcmd]错误1
    xdctools_3_55_00_11_core\gmake.exe:***删除文件'package/cfg/release_pem4f.xdl' xdc3_xdc/dl.dl_models/set.dl.dl_models/set_ex/p4dc/pdr.dl.dl.dl.dl_models/set_models/set_ex\net_models/set_models/set.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dl.dlpaddr
    
    
    :
    gmake[2]:***[build-17011470753-InProC]错误1
    gmake[1]:***[build-17011470353]错误2
    gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'由于错误而未重新生成。
    gmake:***[All]错误2
    subdir_rules.mk:9:目标'build-1701140753'的配方失败
    的 makefile:127:目标'all'的配方失败
    
    ****编译完成****
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发布完整的控制台日志。
    我看不到 makefile.libs:57:.......... 完整命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="N3xus132"]

    我现在安装了 CCS v9.0.1、并重新安装了 Simplelink SDK。

    仍然存在相同的错误:

    [/报价]

    您是否能够顺利构建非 TI-RTOS 项目?
    您能否尝试一下 SDK 中的几个不同示例(RTOS 和无 RTOS)、并告知我们它们是否全部发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用非默认目录方案。

    示例:c:\Ti90下的 CCS v9.0.0

       c:\ti91下的 CCS v9.0.1

    根据您的命名转换、您在哪里有 CCS v9.1.0的空间?

    更重要:

    TI 工具使用许多路径参考、

    我使用的型号: [XYZ 驱动器]:\ti

    在该"\ti"驱动器下、我安装所有工具和产品。

    您能否在以下位置安装 CCS v9.0.0和 CCS v.9.01:例如 C:\ti\CCS900和 c:\ti\CCS901?

    请按上述示例显示您的链接资源屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tomasz Kocon"

    您是如何获得 XDSToocols v3.51.2.21的?

    [/报价]

    我现在看到这些是 Simplelink cc13x2/cc26c2 SDK v3.10的一部分

    [引用 user="Tomasz Kocon"

    发布完整的控制台日志。
    我看不到 makefile.libs:57:.......... 完整命令。

    [/报价]

    是完整的控制台日志。 如果您看不到所有内容、只需将其复制到文本编辑器中。

    [引用用户="AarticG"]

    您是否能够顺利构建非 TI-RTOS 项目?
    您能否尝试一下 SDK 中的几个不同示例(RTOS 和无 RTOS)、并告知我们它们是否全部成功

    [/报价]

    我尝试了以下操作:
    pinInterrupt nortos 和 with CCS compiler ->无错误构建
    pinInterrupt tirtos 和与 gcc compiler ->构建时没有错误
    pinInterrupt tirtos 和使用 CCS 编译器->如上所述失败
    此外、还使用 tirtos 和 CCS 编译器尝试了其他几种方法、但错误始终相同。

    [引用 user="Tomasz Kocon"

    您能否在以下位置安装 CCS v9.0.0和 CCS v.9.01:例如 C:\ti\CCS900和 c:\ti\CCS901?

    [/报价]

    我已经这样做了、但错误仍然与以前相同。

    一个附加信息:
    我在没有以前 CCS 版本的原始笔记本电脑上安装了 CCS v9.0.1 + Simplelink SDK、并且编译正常。 之后、我比较了 tirtos_builds 的项目选项... 没有发现任何差异。 我唯一能识别的是、在这个窗口中点击 Debug、它是"项目没有活动目标配置文件"。 也许这是一个提示吗?

    此致 Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="N3xus132"]'我唯一认识到的是、在该窗口中单击"Debug"后、系统将显示"The project does not have Active Target Configuration"文件。 也许这是一个提示?[/引述]

    您是指此屏幕吗?

    您是否曾尝试比较 PC 上的 CCS 安装日志和全新笔记本电脑上的 CCS 安装日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="N3xus132">I 在没有以前 CCS 版本的原始笔记本电脑上安装了 CCS v9.0.1 + Simplelink SDK、并且编译正常。 [/报价]

    好的、这是一个特定于一台 PC 的问题。  

    在将此主题发送给其他一些专家之前、我想再尝试几件事。

    1) 1)请检查您的 Windows 系统路径中是否存在任何冲突的 Cygwin 工具。 如果有、请从您的路径中删除它们、如本页所述、然后重试构建: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#rtsc-diagnostics

    2) 2)我会要求您重新安装 SimpleLink SDK、但我认为您以前已经尝试过此操作。 不过、如果问题不大、请再次尝试、以确保没有腐败现象。

    让我们知道这些是否没有帮助、我会让其他人来看看。 再次感谢您在调试此问题时的耐心与合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="AarticG"]

    1) 1)请检查您的 Windows 系统路径中是否存在任何冲突的 Cygwin 工具。 如果有、请从您的路径中删除它们、如本页所述、然后重试构建: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#rtsc-diagnostics

    [/报价]

    我无法在 Windows 路径中找到任何冲突的 Cygwin 工具。

    [引用用户="AarticG"]

    2) 2)我会要求您重新安装 SimpleLink SDK、但我认为您以前已经尝试过此操作。 不过、如果问题不大、请再次尝试、以确保没有腐败现象。

    [/报价]

    我再次下载了安装文件、然后重新安装了它。 不幸的是、问题与以前相同。

    没问题、我仍然可以使用较旧的编译器版本、所以我不会受到这个问题的伤害、但当然、如果我们能够解决这个问题、那会很好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是不是说、如果您将 CCS 9.0.1设置为使用较旧的编译器版本、则没有编译错误? 该版本是否为18.1.5.LTS?

    如果是这种情况、您能否使用编译器工具的工作版本和非工作版本(保持 CCS 版本不变)进行完整重建、保存构建日志并将其附加在此处。 这可能会提供一些额外的见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 我在最初的帖子中提到了这一点、可能信息在路上丢失了。

    您可以找到两个编译器版本的编译日志。

    此致

    e2e.ti.com/.../BuildLogCC26X2R1_5F00_18_5F00_12_5F00_1_5F00_LTS.txte2e.ti.com/.../BuildLogCC26X2R1_5F00_18_5F00_1_5F00_5_5F00_LTS.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N3xus132、
    实际错误消息被某种程度上抑制、我们只会看到由初始错误导致的进一步故障。 您能否先转到 Project Properties->Build->Builder 并将构建行更改为 gmake -k -j 1,然后删除选项'-O'。 使用这些选项进行构建时、输出是否发生变化、是否有任何其他错误消息?

    您能否打开 E:/Projects/CCS/CC1352/TestWS/tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs/src/sysbios/makefile 并查看第61行中的内容?

    此外、您还可以通过更改 Simplelink SDK 安装中的一行来帮助我们进行调试。 找到文件 C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/makefile.xdt 并在文本编辑器中将其打开。 该文件中的第146行应如下所示:

    @$(CC)$(BIOS_Defs)$(XOPTS)$(INC)$(SUBST makefile、$^)

    复制该行并将其粘贴到原始行之后、然后进行更改、这样您就会得到以下两行:

    @echo $(BIOS_Defs)$(XOPTS)$(INCS)$(SUBST makefile、$^)
    @$(CC)$(BIOS_Defs)$(XOPTS)$(INC)$(SUBST makefile、$^)

    请确保两行命令开头前都有制表符、而不是空格。

    清理并重新构建您的项目。 您应该在第一条错误消息之前看到冗长的编译器命令行。 请发布完整输出。

    还有一件事需要检查您是否在新编译器安装的目录"lib"中具有写入权限。 TI ARM 编译器不附带所有 Arm 内核的库以及字节序和浮点选项、并且库是在首次使用一组选项时构建的。 您似乎已经为同一目标成功构建、但没有 TI-RTOS、因此这可能不是错误的根源。 但是、成功构建的选项与您用于 TI-RTOS 的选项很可能不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N3xus132、

    这是否解决了您的问题?

    Todd

    [4/29更新:标记为 TI 认为由于没有活动而解决。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我在过去两周休假。

    O 选项不在此行中写入、如何禁用它? 我找不到这方面的选择。

    在 makefile 的 Linke 61上有:
       @$(CC)$(BIOS_Defs)$(XOPTS)$(INCS)--output_file=ROM_SYSBIOS.obj $(SUBST makefile、$^)

    我在 makefile.xdt 文件中添加了额外的行、并确保对上述库文件夹具有写入权限。

    构建日志与旧日志没有什么区别。

    e2e.ti.com/.../BuildLogCC26X2R1_5F00_18_5F00_12_5F00_1_5F00_LTS_5F00_withChange.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,Project Properties->Build->Builder 的内容是什么? 这就是定义 gmake 命令行的位置。
    您能否在尝试重建之前先进行清理? 我要求您进行的更改只会产生更多输出、不会解决问题。 如果在清理和重建后没有看到更多输出、则可能是从其他位置获取 SYS/BIOS makefile、我们需要从哪里确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Properties->Build->Builder 如下所示:

    我认为在重建之前执行了清理。 尽管如此、我在重建之前再次尝试了一次清理、但遗憾的是、输出保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要禁用"启用并行编译"。  但是、您可以尝试更简单的方法。 构建失败后、请勿删除任何内容、并在项目的目录'strc/SysBIOS'中打开命令窗口。 然后、删除具有以下内容的 BIOS.obj (如果存在):

    >del BIOS.obj

    然后、运行将尝试重建 BIOS.obj 的命令:

    > C:/Ti90/CCS/utils/bin/gmake BIOS.obj

    请从同一目录发布输出和文件'makefile'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您所告诉的两条命令的输出:

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\sysBIOS>del BIOS.obj
    找不到 C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS\bios\bios\ccs\tis\tis\tos_builds\tos\ccs_r\ccs_pris\tos\ccs_r\tos\ccs_pris\tos\ccs_pris\tos\ccs_r\tos\ccs_release.r\ccs\tos\ccs\tos\ccs_r\tos\ccs\tos\ccs
    
    
    停下。
    
    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SysBIOS> 

    附件 对于 makefle、我还尝试了以下操作:

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS>C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake rom_SysBIOS.obj
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    >>编译失败
    makefile:59:目标'rom_SysBIOS.obj'的配方失败
    gmake:***[rom_SysBIOS.obj]错误1 

    您可以找到 makefile.e2e.ti.com/.../makefile.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我希望在编译器失败之前看到整个命令行。 我不知道发生这种情况的原因、但我希望您运行另外几个命令、并获得输出、希望出现明显的情况。

    > C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --trace rom_SysBIOS.obj

    这应该会提供更多一点的输出。

    > C:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/bin/armcl -c rom_sysbios.obj

    这将失败、但至少我们可以看到编译器正在执行某项操作。

    >设置

    我知道您已经回答说没有其他 Cygwin 安装、但这种类型的静默失败与 Cygwin 失败有一些相似之处。

    >C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --debug=v rom_SysBIOS.obj

    如果-trace 不显示任何有趣的内容,则可提供更多 gmake 输出。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是命令的输出:

    C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --trace rom_SysBIOS.obj

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS>C:\ti\ccs901\utils\bin.gmake --trace ROM_SYSBIOS.obj
    makefile:59:由于以下原因更新目标'ROM_SYSBIOS.obj: C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Event.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/aeabi_portable.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-mem.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-params.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Gate.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Registry.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/SysCallback.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_barrier.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Task.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/ReentSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Timer.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/TimestampProvider.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapTrack.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Assert.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-label.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Error.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Memory.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/System.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Timestamp.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/xdc_noinit.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-smem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Diags.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Log.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_key.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Startup.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Text.c C:C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/mqueue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_cond.c C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_util.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sched.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/semaphore.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sleep.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/timer.c makefile
    :
    echo clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    C:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/bin/armcl -c --endian=little -mv7M4 --abi=eabi --float_support=fpv4spd16 -q -ms --opt_for_speed=0 -- program_level_compile -o3 -g -dit_SysBIOS_KNL_Task_minimizeLatency__D=false -dit_SysBIOS_family_arm_cc26xx_Boot_driverlibVersion=2 -dit_posix_tirtos_debug_DTI_sys_sys_clus_ram_ram_ram_ram__ram___ram______ram_at_ram_ram_ram__ram___at_ram___ram__zh_at_en_at_at_ram_ram________________ram_enable_at_ram_ram_at_ram_zh_en_at_at_en_at_ram_ram_en_zh_en_en_at_at_ram_en_ram_at_ram_en_at_ram_ram_ram_ram_at_ram_en_zh_at_en_at_zh_en_at_en_at_en_ram_ram_en_ram_at__/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/targets/arm/elf/std.h /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-ic:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/ccs -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source /"-i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-i"C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages /"-i..."-i"/packages//"-ic:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/include - output_file=ROM_SYSBIOS.obj C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Event.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/aeabi_portable.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-mem.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-params.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Gate.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Registry.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/SysCallback.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_barrier.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Task.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/ReentSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Timer.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/TimestampProvider.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Error.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Assert.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-label.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapTrack.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/xdc_noinit.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-smem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Diags.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Log.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Memory.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Startup.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Text.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/mqueue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_cond.c C:C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/System.c C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Timestamp.c C:C:C:C:C:C:C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_key.c C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C: C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_util.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sched.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/semaphore.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sleep.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/timer.c
    
    >>编译失败
    makefile:59:目标'ROM_SYSBIOS.obj 的配方失败
    gmake:***[ROM_SYSBIOS.obj]错误1 

    C:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/bin/armcl -c rom_sysbios.obj

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS>C:\ti\ccs901\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.12.1.stl\bin\armcl -c rom_sysbios.obj
    >>警告:指定了目标文件、但未启用链接
    源文件、未启用错误 

    设置

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SysBIOS>设置
    ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
    APPDATA=C:\Users\E0502113\AppData\Roaming Roaming
    Files\C:\Program Files\Common Files\ProgramFiles\common\Program802=C
    
    
    cmd.exe
    :\ProgramCMOCC\ProgramFiles=C:\ProgramCMOCC\CMOW32=C:\ProgramCMOCC\ProgramCMOCC\CMOCC\CMOW=C:\PLACK_ProgramCMOPS=C:\ProgramCMOPS\PLACK_ProgramCMOPS=C:\ProgramCMOPS\ProgramFiles=C:\Program\Program
    
    HOMEPATH=\Users\E0502113
    IVIROOTDIR32=C:\Program Files (x86)\IVI FOUNDATE\IVIROOTDIR64=C
    :\Program Files\IVI FOUNDATE\IVI\IWBPath=C
    :\Program Files (x86)\SAP\IWB LOCAPDIR64=C:\WINDOWS\W\WATER\W\NEW\NEW\W\W\W\W\WATEP\NEW\W\NEW\W\W\W\W\WATEP\W\WATEP\NE\W\NE\W\W\WATEP\W\NE\W\W\WATEP\W\W\W\WAP\WATEP\NE\NE\WATEP\W\W\W\WAP\WAP\WAP\W\W\W\WATEP\WAP\W\WAP\WAP\WAP\WAP\WAP\W\WAP\WAP\W\WAP\W\W\WAP\W\WAP\WAP
    
    
    
    
    Files\IVIVI Foundation\VISA \Win64\bin;C:\Program Files (x86)\Keysight \IO Libraries Suite\bin;C:\Program Files (x86)\IVI FOUNDAT\VISA \WinNT\KtVISA;C:\Program Files (x86)\IPV\IPV\IPV\IPV\IPV\ENVI\U\ENVI\U\PM\ENVI\PM\ENU\PM\PM\ENU\PM\PM\PM\PM\PM\ENVI\ENU\ENU\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\ENU\PM\PM\ENU\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\ENU\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\PM\ENES\PM\PM\ENU\PM\PM\PM\EN64\PM\PM\PM\PM\PM\PM
    
    
    
    GenuineIntel
    processor_level=6
    processor_revision=4f01
    ProgramData=C:\ProgramData
    ProgramFiles=C:\Program Files
    ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)ProgramW6432=C
    :\Program Files
    Prompt =$P$G
    PSModulePath=C:\Windows\PowerShell\v1.0\Modules = Texas Instruments\cles\SmartProgramFiles\cls\cls\cls\cls\cles\cles\clsprust\Programs\profile=c
    
    SAPLogon.ini
    
    
    
    
    :\s\cls\clsprusteps\cmos\profile=profile=c = texc\spruer\s\clf\profile=profile\s\cmos\spruer\s\clf\proc:\s\clf\spruer\s\cmos\profile=proxi\s\cmos\s\cmos\s\cmos\s\cmos\s\cmos\sprupruprofile=profile\s\cmos\s\cmos\pro
    
    SystemRoot=C:\Windows
    TEMP=C:\Users\E0502113\AppData\Local\Temp
    TMP=C:\Users\E0502113\AppData\Local\Temp
    TRACEX_EXEC_CMD=C:\Express_Logic\Trace_5.2.0\tracex.exe
    UATDATA=C:\WINDOWS\VIPB70\VIPBROUCR\UCR708\VESD\VCR\VCR\VESD\UCR\VCR\VESD\VESD\UCR\VESD\UCR\VCR\VCR\VESD\VESD\V8CMUCR\UCR\UCR\VESD\UCR\VESD\UCR\VESD\VESD\VESD\UCR\VESD\UCR\VESD\UCR\VESD\UCR\VESD\VESD\VESD\UCR\VESD\VESD\UCR\VIPUCR\VCR\VESD\UCR\VESD\VESD
    
    
    
    
    
    
    

    C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --debug=v rom_SysBIOS.obj

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS>C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --debug=v ROM_SYSBIOS.obj
    GNU make 4.1
    专为 Windows32而构建
    版权所有(C) 1988-2014 Free Software Foundation、Inc.
    许可证 GPLv3+:GNU GPL 版本3或更高版本<gnu.org/.../gpl.html>
    这是免费软件:您可以随意更改并重新分发。
    在法律允许的范围内、不提供任何保证。
    正在读取 makefile 文件...
    正在读取 makefile 'makefile'...
    正在更新目标目标
    正在考虑目标文件'rom_SysBIOS.obj'。
    文件'rom_SysBIOS.obj'不存在。
    正在考虑目标文件'BIOS.c'。
    已完成目标文件'BIOS.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'BIOS.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Clock.c'。
    已完成目标文件'KNL/Clock.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Clock.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Idle.c'。
    已完成目标文件'KNL/Idle.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/idle.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Intrinsics.c'。
    已完成目标文件'KNL/Intrinsics.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Intrinsics.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Event.c'。
    已完成目标文件'KNL/Event.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Event.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Event.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Mailbox.c'。
    已完成目标文件'KNL/Mailbox.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Mailbox.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Queue.c'。
    已完成目标文件'KNL/Queue.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Queue.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Semaphore.c'。
    已完成目标文件'KNL/Semaphore.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Semaphore.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Swi.c'。
    已完成目标文件'KNL/Swi.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Swi.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c。
    正在考虑目标文件'KNL/Task.c'。
    已完成目标文件'KNL/Task.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'KNL/Task.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Task.c。
    考虑目标文件'family/ARM/m3/Hwi.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/m3/Hwi.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/m3/Hwi.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c。
    考虑目标文件'family/ARM/m3/TaskSupport.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/m3/TaskSupport.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/m3/TaskSupport.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport.c。
    考虑目标文件'family/ARM/cc26xx/Boot.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/cc26xx/Boot.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/cc26xx/Boot.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c。
    考虑目标文件'family/ARM/cc26xx/seconds.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/cc26xx/seconds.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/cc26xx/seconds.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Seconds.c。
    考虑目标文件'family/ARM/cc26xx/Timer.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/cc26xx/Timer.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/cc26xx/Timer.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Timer.c。
    考虑目标文件'family/ARM/cc26xx/TimestampProvider.c'。
    已完成目标文件'family/ARM/cc26xx/TimestampProvider.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'family/ARM/cc26xx/TimestampProvider.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/TimestampProvider.c。
    考虑目标文件'hal/hwi.c'。
    已完成目标文件'hal/hwi.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'hal/Hwi.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c。
    考虑目标文件'hal/hwi_stack.c'。
    已完成目标文件'hal/hwi_stack.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'hal/Hwi_stack.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c。
    考虑目标文件'hal/hwi_startup.c'。
    已完成目标文件'hal/hwi_startup.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'hal/Hwi_startup.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c。
    考虑目标文件'hal/sonds.c'。
    已完成目标文件'hal/seconds.c'的先决条件。
    无需重新设置目标'hal/seconds.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Seconds.c。
    考虑目标文件'堆/HeapMem.c'。
    已完成目标文件'堆/HeapMem.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'堆/HeapMem.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c。
    考虑目标文件'堆/HeapTrack.c'。
    已完成目标文件'堆/HeapTrack.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'堆/HeapTrack.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapTrack.c。
    考虑目标文件'gates/GateHwi.c'。
    已完成目标文件'gates/GateHwi.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'Gates/GateHwi.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c。
    考虑目标文件'gates/GateMutex.c'。
    已完成目标文件'gates/GateMutex.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'Gate/GateMutex.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c。
    正在考虑目标文件"rts/ti/ReentSupport.c"。
    已完成目标文件"rts/ti/ReentSupport.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'rts/ti/ReentSupport.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/ReentSupport.c。
    正在考虑目标文件"rts/ti/aeabi_portable.c"。
    已完成目标文件"rts/ti/aeabi_portable.c"的先决条件。
    无需重新制作目标'rts/ti/aeabi_portable.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/aeabi_portable.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/xdc_noinit.c'。
    已完成目标文件'xdc/runruntime /xdc_noinit.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/xdc_noinit.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/xdc_noinit.c。
    考虑目标文件'xdc/runtime/assert.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/assert.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/assert.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Assert.c。
    考虑目标文件'xdc/运行时/Core-mem.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Core-mem.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/内核-mem.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-mem.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runrunm/Core-smm.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Core-smm.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/内核-smem.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-smem.c。
    考虑目标文件'xdc/runrunm/Core-label.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Core-label.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/内核标签.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-label.c。
    考虑目标文件'xdc/运行时/Core-params.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Core-params.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/内核-params.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-params.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/Diags.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Diags.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/Diags.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Diags.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/Error.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Error.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/Error.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Error.c。
    考虑目标文件'xdc/运行时/Gate.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/Gate.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/Gate.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Gate.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/Log.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/Log.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/Log.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Log.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/Memory.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/Memory.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/Memory.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Memory.c。
    正在考虑目标文件'xdc/运行时/注册表.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/注册表.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/注册表.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Registry.c。
    正在考虑目标文件'xdc/运行时/Startup.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/Startup.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/启动.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Startup.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/System.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/System.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/系统.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/System.c。
    正在考虑目标文件'xdc/runtime/SysCallback.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/SysCallback.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/runtime /SysCallback.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/SysCallback.c。
    考虑目标文件'xdc/runrunm/text.c'。
    已完成目标文件'xdc/runtime/text.c'的先决条件。
    无需重新制作目标'xdc/运行时/text.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Text.c。
    考虑目标文件'xdc/运行时/Timestamp.c'。
    已完成目标文件'xdc/运行时/Timestamp.c'的先决条件。
    无需重新生成目标'xdc/运行时/Timestamp.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Timestamp.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/clock.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/clock.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/clock.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/clock.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/mqueue.c"。
    完成了目标文件"ti/posix/tirtos/mqueue.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/mqueue.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/mqueue.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/pthread.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_barer.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_barer.c"的先决条件。
    无需使用名称"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_barrier.c 的 VPATH 重新生成目标"ti/posix/tirtos/pthread_barer.c"。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_cond.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_cond.c"的先决条件。
    无需使用名称"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_cond.c 的 VPATH 重新生成目标"ti/posix/tirtos/pthread_cond.c"。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_key.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_key.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/pthread_key.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_key.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c"的先决条件。
    无需使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c 重新生成目标'ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c'。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_util.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/pthread_util.c"的先决条件。
    无需使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_util.c 重新生成目标'ti/posix/tirtos/pthread_util.c'。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/sched.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/sched.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/sched.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sched.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/semaphore.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/semaphore.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/semaphore.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/semaphore.c。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/sleep.c"。
    已完成目标文件"ti/posix/tirtos/SLEE.c"的先决条件。
    无需使用名称"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sleep.c 的 VPATH 重新生成目标"ti/posix/tirtos/SLEE.c"。
    考虑目标文件"ti/posix/tirtos/timer.c"。
    完成了目标文件"ti/posix/tirtos/timer.c"的先决条件。
    无需重新生成目标'ti/posix/tirtos/timer.c';使用 VPATH 名称'C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/timer.c。
    修剪文件'makefile'。
    已完成目标文件'rom_SysBIOS.obj'的先决条件。
    必须重新生成目标'rom_SysBIOS.obj'。
    主线程句柄= 0000019C
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    
    >>编译失败
    makefile:59:目标'rom_SysBIOS.obj'的配方失败
    gmake:***[rom_SysBIOS.obj]错误1 

    希望其中的一些内容有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉  您的路径中的所有软件、但我认为其中一些软件有自己的外壳、可能来自 Cygwin。 尝试将 路径设置为仅限目录的最小子集

    设置路径=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBEM

    然后、再次运行

    del ROM_SYSBIOS.obj
    C:\ti\ccs901\ccs\utils\bin.gmake --trace rom_SysBIOS.obj

    如果这不起作用、我想我必须寻求其他人的帮助、最有可能是编译器团队的帮助。 让我们也尝试运行编译器、而不通过 gmake 再添加一个数据点。 使用由 trace 打印的整个命令行:

    C:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/bin/armcl -c --endian=little -mv7M4 --abi=eabi --float_support=fpv4spd16 -q -ms --opt_for_speed=0 -- program_level_compile -o3 -g -dit_SysBIOS_KNL_Task_minimizeLatency__D=false -dit_SysBIOS_family_arm_cc26xx_Boot_driverlibVersion=2 -dit_posix_tirtos_debug_DTI_sys_sys_clus_ram_ram_ram_ram__ram___ram______ram_at_ram_ram_ram__ram___at_ram___ram__zh_at_en_at_at_ram_ram________________ram_enable_at_ram_ram_at_ram_zh_en_at_at_en_at_ram_ram_en_zh_en_en_at_at_ram_en_ram_at_ram_en_at_ram_ram_ram_ram_at_ram_en_zh_at_en_at_zh_en_at_en_at_en_ram_ram_en_ram_at__ /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/targets/arm/elf/std.h /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-ic:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/ccs -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source /"-i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-i"C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages /"-i..."-i"/packages//" -ic:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/include - output_file=ROM_SYSBIOS.obj C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Event.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/aeabi_portable.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-mem.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-params.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Gate.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Registry.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/SysCallback.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_barrier.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Task.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/ReentSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Timer.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/TimestampProvider.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Error.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Assert.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-label.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapTrack.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/xdc_noinit.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-smem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Diags.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Log.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Memory.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Startup.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Text.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/mqueue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_cond.c C:C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/System.c C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Timestamp.c C:C:C:C:C:C:C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_key.c C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C: C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_util.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sched.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/semaphore.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sleep.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/timer.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改路径没有帮助。 仍然存在相同的误差。

    long 命令也显示了相同的问题:

    C:\ccs_testws\tirtos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs\src\SYSBIOS>C:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/bin/armcl -c -endian=little -mv7M4 -abi=eabi --float_support=fpv4spd16 -q -ms -opt_for_speed=0 - program_level_compile -o3 -g -dit_SysBIOS_KNL_Task_minimizeLatency__D=false -dit_SysBIOS_family_arm_cc26xx_Boot_driverlibVersion=2 -dit_posix_tirtos_debug_DTI_sys_sys_clus_ram_ram_ram_ram__ram___ram______ram_at_ram_ram_ram__ram___at_ram___ram__zh_at_en_at_at_ram_ram________________ram_enable_at_ram_ram_at_ram_zh_en_at_at_en_at_ram_ram_en_zh_en_en_at_at_ram_en_ram_at_ram_en_at_ram_ram_ram_ram_at_ram_en_zh_at_en_at_zh_en_at_en_at_en_ram_ram_en_ram_at__/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/targets/arm/elf/std.h /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-ic:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/ccs -i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source /"-i"C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages /"-i"C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages /"-i..."-i"/packages//"-ic:/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.1.LTS/include - output_file=ROM_SYSBIOS.obj C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Event.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Semaphore.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Seconds.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateHwi.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/aeabi_portable.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-mem.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-params.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Gate.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Registry.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/SysCallback.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/clock.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_barrier.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Idle.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Intrinsics.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Mailbox.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Queue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Swi.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/knl/Task.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/rts/ti/ReentSupport.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Timer.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/TimestampProvider.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Error.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_stack.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/hal/Hwi_startup.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Assert.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapMem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-label.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/gates/GateMutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/heaps/HeapTrack.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/xdc_noinit.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Core-smem.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Diags.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Log.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Memory.c C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Startup.c /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Text.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/mqueue.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_cond.c C:C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/System.c C:C:C:C:C:/ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/runtime/Timestamp.c C:C:C:C:C:C:C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread.c /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_key.c C:C:C:C:C:C:C:C:C:C:C: C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_mutex.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_rwlock.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/pthread_util.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sched.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/semaphore.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/sleep.c C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/tirtos/timer.c
    
    >>编译失败 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我必须让其他人调试编译器。 很抱歉让您从一名工程师跳到另一名工程师、但我们必须排除 makefile 中的某些内容导致问题的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程在私人消息中继续。  此时、它仍未解决。  解决后、我将在这里发布一个摘要。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有完全相同的问题。 在8.3中工作、现在 v18.12.2.LTS 编译器在9.0.1中失败。

    此外、我在笔记本电脑上全新安装了9.0.1、它在那里工作得非常完美。 我复制了项目目录、因此它与项目文件等完全相同

    
    
    
    
    
    
    /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages -ccs_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source 工作区的默认配置构建**"C:\\ti\\ccs901\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12所有-O 构建文件:"./app.cfg:XDCx_tools\ccsx_exctrad_eme=/ti/xdctools_3_51_02_21_core/xs ti.platforms.simplelink:CC2652R1F -ccs_ccs_ex-tradcs_em-ctr-cus_xr.x4+-tradcs_ccs_ex-ccs_ctradcs_ex-ccs_ctr-temp_cs_ccs_ex-temp_ex-tr-tr-ccs_ccs_ccs_ccs_ccs_ex-temp_ccs_ccs_ex-temp_ccs_ex-temp_ccs_ex-temp_ccs_ctrab-temp_ccs_ccs.tr-p_ccs_cs_ex-temp_ccs_ex-temp_ccs_cs_\ccs.cs_cs.cs /ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS include_path="C:/workspace-ccs9/zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/Application/LaunchPad\"--include_path="C:/workspace-ccs9/zed_sw_cc26x1_ccs_tirtos_ccs_ccs_ccs_xl_tr-x9_ccs_ccx9_sw/tirccs_ccs_rtos_ccs_ccs_rtos_ccs_tr-xrxrx9_ccs_x_tr_ccs_xrxrxrxr_xrxr_xrxr_xr_xr_ccs_xrxr_xr_xrxrxr_xr_xrxrxrxrxr_xr_xr_xr_xr_xr_xrxrxr_xrxr_xrxrxr_xrxrxr_xr_xr_ccs_ccs_ccs_ccs_/ti/ccs901/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.2.LTS/include include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/zstack/zed_sw -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/mt --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/services/src/appasrt --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/services/src/saddr --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/services/src/sdata /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/bdb /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/api /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/sys /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/zmac /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/bdb/touchlinkapp /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/nwk /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/zcl /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/zmac/f8w --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/af --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/gp --include_path:c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/sec --include_path =/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/zdo --include_include:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/stack/ui /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/tracer /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/high_level /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/fh include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/hal/src/inc -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/boards --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common/cc13xx --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/rom /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/heapmgr /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/osal/src/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/util /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/api/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/osal_port /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/source/common/nv /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/config /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/boards/2_4g --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/common/osal_port/osal_port_tirtos --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/util --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/startup --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/posix/ccs /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/2_4g /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/source/ti/zstack/apps/sw define=ZCL_BASIC --define=ZCL_identify --define=ZCL_sc布景--define=ZCL_groups --define=ZCL_ON_OFF --define=TIMAC_ROM_IM_ROM_build---define=TIMAC_ROM_ROM_RECODE=TIM=TIM_BREGOR_END=TCL_CL_CL=TIMLE_AC_END-CAP=TIVE_CL_END-CAP=TCL_CL=CL_END-CAP=CL_CL_CL=CL_END-CL_CL=TIF=TIF_CL_END-CAP=CL_CL_END-CAP=TCL_END-CAP=CL_CL_CL_CL_END-CL=TIFICT_CL_END-CL=CL_END-CAP=TIFIC_END-CAP=CL_END-CL_END-CL=TIF=TIFIC_END-CAP=CL_END-CAP=TCL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_END-CAP=CL_CL_CL=TIFIC define=set_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER=0x0F --define=SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENAB=0xC5 -g -c99 --plain_char=unsigned --diag_warning=225 --diag_warning=255 ---abi_ench_ench_enr=off --display_error_number-c=ench_off-regulation=en_en_up-regulation=en_up-regulation=enion-ines=en_up-reguls=enion-on-eup-reguls=en_up.trab-reguls=en_up-on-eup.trats-on --enchines=enchines=en_up-reguls=en_up-region.trand
    
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    正在从 package/cfg/app_pem4f.cfg 配置 app.xem4f ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/workspace-ccs9/zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/src/sysbios/rom_sysbios.aem4f...
    clem4f C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53/kernel/tirtos/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    
    >>编译失败
    库生成失败。
    subdir_rules.mk:24:目标'Build-643407327-InProc 的配方失败
    gmake[1]:***[makefile:60:ROM_Dir BIOS.obj]错误1
    gmake:***[C:/workspace-ccs9/zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs/ccc.x24:
    /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs
    
    /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/cfg/Main.xs:sprud_sw_ram_sw.cs_ram_sw.cs_ram_ram_sw.cs_sw_ram_sw.cs_ram_sw.cs_sw_ram_sw_sw.cs_ines1.ines1.c:::sw_raines1.cs_raines1.cs_raines1.cs_raines1.cs_raines1.cs_raines1.cs_sc/cs.cs_raines/sensore.c:::sw.cs_raines/sensor_sw.cs_
    gmake.exe:***[package.mak:202:package/cfg/app_pem4f.xcmd]错误1
    gmake.exe:***删除文件'package/cfg/app_pem4f.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/app_pem4f.xdl]文件'package/cfg/app_pem4f.xdl'文件'ps:gem4f.dlp
    
    /ti/xdctools_3_51_02_21_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs:删除链接器文件'load.cfg.cfg/ps.dlpxf.dl.cfg/ps:gem4f.dl'文件:[package/app/ps.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.cfg.app/ps.dl.cfg.dl.cfg.cfg.cfg.dl.dl.dl.app_ps:gem4f.dl'文件:删除链接器错误:
    gmake[1]:***[build-643407327-InProc ]错误1
    gmake:***没有规则使目标'build-643407327'成为'configPkg/compiler.op'所需的目标'build-643407327'。
    gmake
    :***没有规则使目标'build-643407327'成为'build-configPkg/linker.cmd'所需的目标'configPkg/编译器。
    前一行重复了124次... 
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
    
    ****构建完成****
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、
    您  是否在两台主机上使用相同的路径和产品? 您能比较一下这些环境吗? 请打开命令窗口并在 两者上运行'set'并在此处发布输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tomas Gradin"]

    您好!

    我有完全相同的问题。 在8.3中工作、现在 v18.12.2.LTS 编译器在9.0.1中失败。

    [/报价]

    这真的很有趣、尤其是因为我们是同一家公司... )
    这里的另一个同事在他的工作站上也有同样的问题。 据我所知、笔记本电脑工作正常。

    此致 Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊哈哈,太棒了:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 PC 的"设置"信息、它在其中失败:

    ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
    APPDATA=C:\Users\TomAS\AppData\Roaming
    CommonFiles=C:\Program Files\Common Files
    ProgramCommonFiles (x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
    CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files ComSpec=C
    :\WINDOWS\Common Files ProgramCommonFiles (x86)_PROFILERT_CL_CL_CLUS_EXPLICK=C:\CC32_PROFILE_CL_ENTRENTRENTRENTRENTRENTREN_EXPLICK=32_EXPLICK_EXPLICK=C:\CC32_EXPLICK_EXPLICK_EXPLICK_EXPLICK_EXPLICESM=C:\CC32_ENTR cmd.exe
    
    
    
    
    HOMEH=\Users\Tomas
    Java_home=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_202
    LOCALAPACK PDATA=C:\Users\Tomas \AppData\Local
    Number_of_processors/12
    WBEM=C:\Users\Tomas \OneDrive - Ejavaton
    Commercial = C:\Users\Tomas \AppData\LocalFiles\Program\Windows
    
    Files\Program\Windows Files\UPLATEVM\W\W\W\W\W\System32\Windows Program\W\W\W\W\Windows Program\W\W\WIT\W\W\W\W\W\W\WRAP\W\W\W\WAP\W\W\W\WAP\W\W\W\WRAP\W\W\W\W\W\W\WRAP\WAP\W\W\W\W\W\W\WAP\W\W\W\W\WAP\W\W\W\WAP\W\W\W\W\WAP\W\W\W\W\W\W\W\W\W\
    
    
    型号63步进2、GenuineIntel
    processor_level=6
    processor_revision=3f02
    ProgramData=C:\ProgramData
    ProgramFiles=C:\Program Files
    ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)ProgramW6432=C
    :\Program Files
    Prompt =$P$P
    PPSModulePath=C:\Windows\system32\AppTemp\Windows\UCCM=\U\Users\W8\W\WATCMP=\W8\UCCM\W\W\W\W\UCP\ENABLET\W\UCP\W\UCP\W\UESD=U\U\U\U\UCP\W\UCP\W\U\U\U\UTOP\W\UESD\W\U\UTOP\W8\W\UCP\W\UTOP\ENABLE\W\U\UESD\W\U\U\U\UTOP\W\UESD\W\U\UTOP\W\U\U\U\U\UTOP\W\UTOP
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    这是它工作的 PC 上的数据:

    ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
    APPDATA=C:\Users\Toma\AppData\Roaming
    Commonsystem32 Files=C:\Program Files\Common Files
    ProgramSystem32 Files (x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
    OneDrive CommonW6432=C:\Program Files\Common Files
    ComSpec=C:\Windows\System32\Users\Windows cmd.exe
    EndPoint \Windows \Microsoft
    \Windows \Microsoft Program\Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Windows \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Windows \Windows \Microsoft \Microsoft \Windows \Microsoft \Windows \Windows \Windows \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Microsoft \Windows \
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.MSC
    processor_architecture=AMD64
    processor_identifier=Intel64 Family 6 Model 158步进,GenuineIntel
    processor_level=6
    processor_revision=9eProgramData=C
    :\Windows
    
    
    
    
    CPE\DPWM8\DPWM8\DPMP=C:\DPWM8\DPWM8\VM\EN\DP\VM\VM\DP\C:\DPWM8MP\EN\DP\VM\EN\VM\DP\UCPESD=C:\EN\UCPESP=C:\UCP\UCPESD=C:\UCP\EN\UCP\UCP\UCPESD=C =
    
    
    
    
    
    Windows \UCPESD=FOCCM\C
    :\UCP\UCP\UCP\UCPES\C:\UCP\UCP\EN\UCP\UCPES\C \C \UCP\EN\EN\EN\UCP\UCP\U
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚尝试从 PC 上卸载所有 TI 软件、然后根据需要重新安装、然后创建了一个新的工作区并重新导入 zed_SW 示例。 同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程通过私人消息继续。  我们正在尝试寻找一种重现问题的方法。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tomasz Kocon"

    您是如何获得 XDSToocols v3.51.2.21的?

    我无法在官方网页 上找到它:http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

    [/报价]

    就在那里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。  
    它是浏览器缓存问题,可能是:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此主题的私人消息仍在继续。  非常感谢所有参与者的耐心。  解决此问题后、我将发布摘要。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程在私有消息中继续运行。  我们找到了一种简明的方法来在客户系统中产生问题行为。  但我们在 TI 仍然无法重现这种情况。  现在、我们将研究系统中的其他软件(防病毒软件或类似软件)与 ARM 编译器是否会导致问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="George mock"]现在我们正在研究系统中的其他软件(防病毒软件或类似软件)与 ARM 编译器结合是否会导致问题。

    这项调查正在进行中。

    谢谢、此致、

    乔治