This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:在 Debian Testing 上为 CC2640R2F 构建工程时崩溃

Guru**** 2552280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/795235/ccs-cc2640r2f-crash-on-building-project-for-a-cc2640r2f-on-debian-testing

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当为 CC2640R2F 编译项目时、Code Composer Studio 有时会在编译/编译时冻结。 它似乎完全冻结了 CCS、并且不会对任何用户输入做出响应。 就我而言、我可以检查它似乎与更新 GUI 相关或类似。 从命令行构建时、一切工作正常。 即使我在单独的窗口中打开 CCS 内的终端/控制台、它似乎更好(到目前为止)。 如果控制台位于 CCS 主窗口中的选项卡式面板内、则看起来中断频率要高得多。

我已从命令行运行 CCS、无法看到任何消息或错误日志。 我注意到、当我关闭 CCS 时、工作区被阻止。 我无法立即重新启动 CCS、只需经过几次尝试。

对原因有什么看法? 提前感谢。

此致、
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    请指定您使用的确切 CCS 版本和 Debian 版本。 此外、这种冻结的频率有多高、并且发生变量是多少?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS 9.0.1进行 debian 测试。

    在最坏的情况下、我会说它崩溃了5次中的3次。 如果控制台在单独的窗口中打开、则到目前为止没有崩溃。 但我不得不说、我已经最小化了输出并在设置中禁用了"show advice on build"选项。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供以下输出:

    LSB_RELEASE -A

    该问题是否发生在特定项目中、或是否影响到任何项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于您的另一个线程、我假设您使用的是 Debian Buster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是处于冻结状态的 debian buster (测试)。

    稍后我将检查输出、我目前不再在我的计算机上。

    它发生在我正在处理的每个 CCS 项目上。

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    今天下午、我将设置一个怪兽的虚拟机并进行尝试。 我会随时向您发布。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提前感谢! 希望您能找到有关此问题的一些新信息。

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我在虚拟机上安装 debian 测试并不是很幸运。 我不断遇到无法恢复的安装故障。

    我计划释放一台可以进行本机安装的计算机。 很抱歉耽误你的时间。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需浪涌。 我当前使用分离式控制台视图的解决方法似乎非常稳定。 不过、最好能有一个解决方案。

    此致、祝您好运、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我终于能够设置一个本机 Debian buster 计算机并在其上安装了 CCSv9.0.1。 我导入了多个 SDK 示例并尝试构建它们。 除了一次 GUI 看起来冻结且未正确重新喷漆外、大部分情况下都正常。 我必须强制关闭 CCS。 我想知道这是不是你看到的。 但是、这种情况并不经常发生-只有一次。 您可能希望尝试按以下主题中所述增加最大堆容量、看看这是否有帮助:
    e2e.ti.com/.../2949364

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试增加要尝试的最大堆容量。 您看到的行为与我观察到的行为类似。 感谢您的帮助!

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增加最大堆容量似乎大有帮助。 它最初设置为2GB、我将其增加到4GB。 之后、崩溃不再出现。

    也许这就是解决方案。 至少现在它正在工作。

    此致、
    1月