This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:CC430F6137

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/796844/ccs-cc430f6137-cc430f6137

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

如果有人能帮我!! SOS! 我无法将源代码重新导入我的 Chronos 开发人员手表。 当我尝试调试从 processors.wiki.ti.com/.../EZ430-Chronos 下载的源代码 时,Code Composer Studio v9将显示以下内容:

MSP430:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\Vadim\workspace_v9\eZ430_Chronos\868MHz -无限制的 CCS 白金版\eZ430_Chronos.out 无法打开文件

该误差究竟意味着什么? 以下文件位于何处或我应该在何处查找该文件? 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    Vadim roizman 说:
    以下文件位于何处,或者我应该在何处查找该文件?


    此文件应位于此处: C:\Users\Vadim\workspace_v9\eZ430_Chronos\868MHz -无限制 CCS 白金版\

    [引用 user="Vadim roizman"]该错误到底意味着什么?
    无法在被删除的位置找到所需的输出文件。
    您可能已意外删除、重命名或移动此文件。  

    [引用 user="Vadim roizman"]我应该怎么做?
    尝试使用 Windows 资源管理器或其他工具查找此文件。
    尝试重建项目。
    如果上述步骤失败、请重命名项目并 再次运行 Chronos-Setup.exe。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我找不到此文件、并且尝试 再次运行 Chronos-Setup.exe。

    但该文件不存在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否构建了项目? 编译相应的工程配置时、将生成.out 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照我的建议尝试重建项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vadim、

    我们从你们那里听到过,已经有一段时间了。 您是否重建了项目?

    John