This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:有关 ccs6.2卸载的问题

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794668/ccs-cc1310-question-about-uninstallation-of-ccs6-2

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

很抱歉打扰你。 我在运行 CCS6.2时遇到了一些困难。 当我想卸载时,我发现 ccsv6文件夹中的 uninstall.exe 文件无法运行(即使在管理员模式下也是如此)。 因此我无法完成卸载。 因此、当我运行 ccs8或 ccs9等安装程序时、系统将提示我 存在未知错误 、我无法安装。 如何完成 ccs6的完全卸载?

期待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 MS Windows,请使用 Windows 应用程序和功能管理面板或类似的面板(视 Windows 版本而定)卸载 ccs6.2

    在运行 ccs6.2时遇到一些困难、您可以在此处寻求帮助、您可能不需要更改 CCS 版本。

    安装 ccs8xx 或 ccs9xx 无需卸载 ccs6.s。

    许多 CCS 版本可以共存于目录桩模块中,如 c:\ti\ccs620,... C:\ti\ccs830、... C:\ti\ccs901

    user4913095 说:
    因此,当我运行 ccs8或 ccs9等安装程序时,系统将提示我 存在未知错误 ,并且我无法安装。

    显示您得到的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但是,卸载程序不能在 Windows 应用程序和功能管理面板中运行。

    当我运行其他版本的安装程序时、您可以看到以下提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有哪个 Windows 版本?
    64位?
    为什么要安装 ccs900?
    最新版本为 ccs901。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Win10 64位

    遗憾的是、它不能在9.0.1到7.0之间使用。 安装错误是上图中的错误,只能安装6.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试删除包含您的用户 AppData 文件夹的 TI 相关子文件夹。
    删除 c:\ti\或类似目录中的旧 ccs6.2文件夹。
    关闭在线 AV 扫描仪。
    使用离线安装程序安装 ccs901。
    显示 CCS 安装日志、因为上面的屏幕截图不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Tom 提到的、可以完全删除根 CCSv6.2文件夹。 这应有效地"卸载"它。

    至于您无法安装 CCSV9的原因、该错误是一个奇怪的错误。 您是否只需双击提取的 zip 文件中的 ccs_setup_win64_9.0.1.00004.exe 文件? 是否有任何 安装日志? 如果是、请将其连接到此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的。
    由于安装过程在开始时中止、因此未生成 CCSV 文件夹、因此我找不到安装日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前提到的、
    尝试删除 AppDir 文件夹中的 TI 相关目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除 appdata 和 CCS 文件后仍无法安装。 我是否需要在注册表上操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在处理 CCS 时、我从未需要在注册表级别工作。
    请向我展示您的 AppData/本地文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4913095 说:
    由于安装过程开始时中止,因此未生成 CCSV 文件夹,因此我找不到安装日志。

    我明白了。

    还有几个问题:

    -我看到您已将安装程序解压到“F:”驱动器中? 是本地驱动器还是网络驱动器?

    -您是否具有管理员权限?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki