This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Linux 上的 XGCONF 不能正常工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792003/ccs-ccstudio-xgconf-on-linux-doesn-t-work

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 Linux 上编辑 RTSC 配置文件、当我单击任何 RTOS 模块配置时、我会得到您在下图中看到的结果。 XGCONF 挂起、我无法返回、我无法单击其中的任何内容。 此时、我只能关闭它并重新打开文件。

CCS 8.3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查此问题、并将在收到更多信息后立即发布回复。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 db、
    很抱歉耽误你的答复。 是否可以附加您的 cfg 文件? 我只想看一下该文件。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    cfg 无关紧要。 我从未在 Linux 下使用过任何.cfg 文件的 XGCONF。

    我要附加一个文件 though.e2e.ti.com/.../Dsp1.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的文件正常。 它与您的环境有关。 我使用 CCSv8.3在 Ubuntu 18.04上试用了您的文件、它工作正常。

    您使用的是哪些 XDC 工具版本和 BIOS 版本?

    您使用的是什么 Linux 发行版?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ki:

    XDC/BIOS 版本在项目之间不断变化、我认为它们不相关、但在这里粘贴我实际使用的组合:
    BIOS_6_73_00_12
    xdctools_3_50_07_20_core

    我将 Manjaro Linux 与 GNOME shell 接口一起使用。

    XGCONF 是否在后台使用某种浏览器/ Webkit?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="db)]我使用带有 GNOME shell 界面的 Manjaro Linux。

    XGCONF 是否在后台使用某种浏览器/ Webkit? [/报价]

    这是一个好问题。 Manjaro 是一个我们不测试的发行版。 可能缺少一些依赖项。 我需要进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ki、如果您需要任何命令输出、请告诉我。
    Manjaro 基本上是 ArchLinux、但我想您只能在 Debian /Ubuntu 上进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="db">我想在 Linux 上编辑 RTSC 配置文件、当我单击任何 RTOS 模块配置时、我会得到您在下图中看到的内容。 我看到了与 db 类似的问题、因为在 Linux 下、XGCONF 编辑器可能无法显示某些页面的内容。 例如、当点击 SYS/BIOS 上的 Memory - System Overview 时、会显示以下内容:

    对于上述应用、使用了:

    - Ubuntu 18.04.2 LTS
    - CCS 9.0.1.00004
    - SYS/BIOS 6.75.2.0
    - XDCtools 3.55.0.11

    我尚未确定原因、但有一些关于尝试调查的注意事项:
    1.在 Ubuntu 18.04.2 LTS 下也看到 CCS 8.3的问题

    2.在另一台同时运行 Ubuntu 18.04.2 LTS 的 PC 上也看到了问题

    Eclipse 日志显示了一些 java.lang.RuntimeException,其中 org.eclipse.rtsc.xdctools.model.ui.editors.*出现在回扫中,大约 XGCONF 显示了不正确的内容。 但是、当 CCS 9.0.1在 Windows 10下运行且 XGCONF 正确显示内容时、Eclipse 日志中会出现相同的消息。

    4. Ubuntu 桌面已从默认主题更改为"环境"、但恢复为默认主题未解决问题。

    5. Code Composer Studio 安装详细信息"配置"选项卡报告正在使用 GTK2:

    org.eclipse.swt.internal.deviceZoom=100
    org.eclipse.swt.internal.gdk.backend=x11
    org.eclipse.swt.internal.gtk.theme=Ambiance
    org.eclipse.swt.internal.gtk.version=2.24.32 

    我将 CCS 更改为使用 GTK3:
    a. sudo apt-get install libwebkitgtk-3.0.0

    b. 在 ccstudio.ini 中添加:

    --launcher.GTK_version
    3. 

    但是、使用 GTK3会导致 XGCONF 出现更多显示问题、因此通过取消对 ccstudio.ini 的编辑功能恢复使用 GTK2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chester、db、
    您能否随正在使用的 cfg 文件提供项目文件夹?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee">您能否随正在使用的 cfg 文件一起提供项目文件夹? 对于我发布的屏幕截图、项目是附加到 RTOS/TMS320C6678的项目:TSCL 和 time.h

    我在其他项目中看到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特。 我将项目导入到 CCSv9.0.1工作区中。 我无法重现此问题。

    [引用 USER="Chester Gillon"]- Ubuntu 18.04.2 LTS
    - CCS 9.0.1.00004
    - SYS/BIOS 6.75.2.0
    - XDCtools 3.55.0.11[/quot]

    我使用了与上述相同的方法

    [引用用户="Chester Gillon"]

    5. Code Composer Studio 安装详细信息"配置"选项卡报告正在使用 GTK2:

    org.eclipse.swt.internal.deviceZoom=100
    org.eclipse.swt.internal.gdk.backend=x11
    org.eclipse.swt.internal.gtk.theme=Ambiance
    org.eclipse.swt.internal.gtk.version=2.24.32 

    [/报价]

    我也有相同的东西。

    必须有其他因素导致该问题。 我们仍在调查...

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我运行了 eclipse/CCStudio -consoleLog、然后启动 XGCONF 并在 XGCONF 中的系统概述上计时。

    在我的屏幕截图和 Chester Gillon 提供的屏幕截图中、单击 System Overview (系统概览)中的任何模块后、您可以看到除运行时、错误处理、设备支持和高级链接之外的大部分屏幕内容都出现了。

    我单击了-consoleLog 中的那些,当我单击其中的任何一个时,这就是我得到的结果。

    !Entry org.eclipse.ui 4 0 2019-05-02 09:35:46.253
    !消息未处理事件循环异常
    !stack 0
    org.eclipse.SWT.SWTException: 小组件在
    org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4533)
    at org.eclipse.swt.error (swt.java:4448)
    at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4433)
    at org.emplets at org.emplets (
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:424
    
    org.eclipse.ui.forms.widgets.ScrolledPageBook.setFocus(ScrolledPageBook.java:208
    
    
    
    
    
    
    
    ) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5268:
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153:t.forthermiste.t.itle.iter.iter.itle.fore.t.iter.emplets (org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1521
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594):) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4522 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1348 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86 org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1525:
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196
    )位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388
    )位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method
    )位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    
    )位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498
    )
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:590
    )位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499
    
    !org.eclipse.ui 4 0 2019-lip0209:35:52.605
    !unecho.stack!异常处理!org.ecloop.t.event.stack
    
    小组件在
    org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4533)
    at org.eclipse.swt.error (swt.java:4448)
    at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4433)
    at org.emplets at org.emplets (
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:424
    
    org.eclipse.ui.forms.widgets.ScrolledPageBook.setFocus(ScrolledPageBook.java:208
    
    
    
    
    
    
    
    ) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5268:
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153:t.forthermiste.t.itle.iter.iter.itle.fore.t.iter.emplets (org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1521
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594):) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4522 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1348 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86 org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1525:
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196
    )位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388
    )位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method
    )位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    
    )位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498
    )
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:590
    )位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499
    
    !org.eclipse.ui 4 0 2019-lip0209:35:54.525
    !
    swtstack 异常处理!
    小组件在
    org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4533)
    at org.eclipse.swt.error (swt.java:4448)
    at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4433)
    at org.emplets at org.emplets (
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:424
    
    org.eclipse.ui.forms.widgets.ScrolledPageBook.setFocus(ScrolledPageBook.java:208
    
    
    
    
    
    
    
    ) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5268:
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153:t.forthermiste.t.itle.iter.iter.itle.fore.t.iter.emplets (org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1521
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594):) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4522 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1348 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86 org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1525:
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196
    )位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388
    )位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method
    )位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    
    )位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498
    )位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:590
    )位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499
    
    
    !org.eclipse.ui 4 0 2019-lip0209:35:56.tstack
    !unt exception!org.ecloop.t.stack!unt exception!
    
    小组件在
    org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4533)
    at org.eclipse.swt.error (swt.java:4448)
    at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4433)
    at org.emplets at org.emplets (
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:424
    
    org.eclipse.ui.forms.widgets.ScrolledPageBook.setFocus(ScrolledPageBook.java:208
    
    
    
    
    
    
    
    ) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5268:
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153:t.forthermiste.t.itle.iter.iter.itle.fore.t.iter.emplets (org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1521
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594):) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4522 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1348 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86 org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1525:
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196
    )位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388
    )位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method
    )位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62
    
    )位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498
    )
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:590
    )位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499
    
    
    !org.eclipse.ui 4 0 2019-lip0209:35:59.537
    !
    
    tswException!entry unch.stack.unt exception! 小组件在
    org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4533)
    at org.eclipse.swt.error (swt.java:4448)
    at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4433)
    at org.emplets at org.emplets (
    org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:424
    
    org.eclipse.ui.forms.widgets.ScrolledPageBook.setFocus(ScrolledPageBook.java:208
    
    
    
    
    
    
    
    ) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5268:
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1150)
    
    
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153:t.forthermiste.t.itle.iter.iter.itle.fore.t.iter.emplets (org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1521
    
    
    org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594):) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:680 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1039 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4522 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1348 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86 org.eclipse.swt.widgets.Composite.setFocus(Composite.java:1525:
    
    org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    
    
    
    
    
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
    
    
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43))) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653) org.eclipse.equinox.launchercher.Main.basicRun (Main.java:590) at) 

    此外、这是在 eclipse/CCStudio 启动时打印的内容:

    Eclipse/CCStudio -consolelog
    !Session 2019-05-02 09:34:18.112 ---------------
    Eclipse.buildId=4.7.1.M20171009-0410
    java.version=1.8.0_112
    java.fendor=Oracle Corporation
    引导加载程序常量:os=Linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_GB
    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数: -os linux -ws gtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -consolelog
    
    !entry com.ti.common.core 4 0 2019-05-02 09:34:24.562
    !message path=ccs_base/DebugServer
    
    !entry com.ti.common.core 4 0 2019-05-02 09:34:24.573
    !message debugServerDir=/home/dari/.ccsv8/ccsv8/ccs_base/DebugServer
    
    !entry org.eclipse.ui.2
    com.ti.ccstudio.debug.ui.msp430.targetVoltageView' 0 'bandr 034-0204-02 e4e'删除工作平台描述符和'd1 e4e2e4e'! 指向无效的'bundlass://org.eclipse.ui.workbench/org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView 类。
    
    !entry org.eclipse.e4.ui.workbench2 0 2019-05-02 09:34:44.084
    !消息删除具有'com.ti.dbgtrc.webapp.WebAppView' ID 和'WebApp View'说明的部件描述符。 指向无效的'bundlass://org.eclipse.ui.workbench/org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView 类。
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chester、db、
    我终于重现了这个问题。 我为它提交了一个错误。 跟踪 ID:CCSIDE-3583

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    请将其标记为也会影响错误跟踪器中的 CCS 8.3.0
    我希望8.3.x 中也提供此修复程序、因为我的工作基于此版本(9.x 删除了32位支持)。
    然后将其标记为严重程度:主要原因是它目前在我的工作中阻止了我。

    dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="db"]请将其标记为也会影响错误跟踪器中的 CCS 8.3.0

    完成

    db 说:
    我希望8.3.x 中的修复程序也可用,因为我的工作基于此版本(9.x 放弃了32位支持)。

    我将代表您提出请求。 但请注意、CCS 的新主要版本发布后、对旧版 CCS 流的更新很少。 但您认为 CCSv8.x 是最后一个32位版本是很好的。 我们可能需要比平常更长时间地查看 CCSv8.3的持续支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Ki-Soo Lee 的说法]我将代表您提出请求。 但请注意、CCS 的新主要版本发布后、对旧版 CCS 流的更新很少。 但您认为 CCSv8.x 是最后一个32位版本应该是个好问题[/引述]

    关于我的最后一条评论、我只是记得您在 Linux 上-这个问题是 CCS Linux 特有的。 请注意、Linux 上的 CCS 在一段时间内仅为64位(我相信自 CCSv6.2以来)。 因此、您当前的 CCS 版本(8.3)已经是64位版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Linux 64位上工作、但构建系统基于 Windows 32位、因此我可以同时使用 Windows 和 Linux 8.3.0

    dB