This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET 与 MSP430G2553的固件更新(4月24日)

Guru**** 2344480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/796007/ccs-msp-exp430g2et-firmware-update-april-24-for-msp-exp430g2et-with-msp430g2553

器件型号:MSP-EXP430G2ET

工具/软件:Code Composer Studio

当我在 Mac 上使用 CCS (8.3)的安装版本时、会指示固件更新。 但是、固件更新完成后、我无法再连接到器件。

如果我使用云版本、我会收到相同的固件更新消息、但它更新和连接正常。 如果我尝试安装的版本、我会收到相同的消息和错误。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Todd、

    这是我看到的第一份报告、但我也认为我们的 MAC 用户群更小。

    下载的 CCS 是否表明已成功更新 FET?
    您可以在 CCS 中检查更新吗? Help (帮助)-> Check for Updates (检查更新)。 我会为 MSP 工具链和 GCC 安装任何更新。

    请告诉我您是否找到/安装了任何更新以及是否会有所不同。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 JD 的建议之外、我在这里做了一些测试、我怀疑这可能是您的主机上的问题、因为我能够在具有 CCSv8.3.0的 Mojave 上使用 MSP-EXP430G2ET 以及原始和更新的 MSP430工具组件、 以及具有最新更新的 CCSv9.0.1。

    更新后、您是否移除并重新连接 launchpad? 它可能与操作系统 USB 枚举有关。

    当您插入 LaunchPad 时、您是否会在系统报告中看到它?
    support.apple.com/.../HT203001

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的建议!

    这是我到目前为止确定的。 实际上、我可以同时访问 Mac 和 Windows 计算机、两者都运行 CCS 版本8.3。 如果我为任一操作系统创建一个新的(空)项目并将现有代码复制到新项目中、我会收到有关固件更新的消息。 固件似乎可以正常更新、因为在更新后、我无法调试上述任何错误消息或条件。 但是、如果我切换操作系统、则会收到相同的错误消息、然后必须创建新项目等。

    因此、到目前为止、似乎固件更新中特定于操作系统的内容会导致出现有关未连接设备的错误消息(即使是-例如、我可以在 Windows 下的设备管理器中看到它)。

    但是、现在、我已经准备好了对于我的学生来说似乎是一项解决方案、并且他们下周的最后一门考试...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Todd、

    很高兴您为您的学生找到了一种变通办法。

    您是否可以共享您在上看到此内容的 PC 和 MAC 版本的 TI MSP430工具链版本号? 在 PC 上、它应该位于 Help -> About CCS -> Installation Details 下。 可能与 MAC 上的类似。

    我现在要将其标记为已解决、因为您有针对学生的权变措施。 我没有设置在我这边重复这个问题、但我将把这个问题转发给我们的工具链团队进行调查。 如有任何其他信息、请随时在此处发布。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    这个问题似乎象出现的那样神秘地"消失了"。  无论好坏、至少现在我不再能够重现问题。  但是、我要附上工具链信息、以防它对工具链团队有用。

    此致、非常感谢!

    Todd

    e2e.ti.com/.../ToolchainMac.tiff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Todd、

    感谢您的更新。 我已将所有信息传递给工具团队。

    谢谢、
    JD