This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843ISK-ODS:在 Windows 下无法识别 FTDI 端口

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/797181/ccs-iwr6843isk-ods-ftdi-port-not-recognized-under-windows

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 IWR6843与毫米波载波板搭配使用、尝试连接 XDS110和 FTDI 端口、但 FTDI 端口无法识别为随附的屏幕截图。 尝试使用安装的毫米波 SDK 3.1.1位置更新驱动程序、但无法正常工作。 请告知我在哪里可以下载正确的驱动程序? 谢谢!

谢长廷

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    出于某些原因、驱动程序需要安装两次。 请再次尝试更新驱动程序。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新安装驱动程序后问题已解决。 谢谢!

    谢长廷