This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX654GPEVM:无构建配置

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/797273/ccs-tmdx654gpevm-no-build-configurations

器件型号:TMDX654GPEVM

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用 CCS 9.0.0.00004 for Linux。 我已从以下位置导入"mem_uitl" CCS 工程:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Linux_SDK_CCS_Installation_Guide

意外删除"磁盘上的项目内容"后、该项目从磁盘中消失。 我从备份复制了同一个项目文件夹。 但下一个导入不再具有"Project Configurations:"。 如何修复?

"mem_util"的属性看起来不健康:

更糟糕的是、所有其他不相关的项目也会发生这种情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris SEN"]意外删除"磁盘上的项目内容"后,该项目从磁盘中消失。 我从备份复制了同一个项目文件夹。 [/报价]

    最好重新安装整个 SDK、因为 删除"磁盘上的工程内容"的操作可能会删除工程文件夹之外的其他一些文件。  

    尝试重新安装 SDK (或从备份中检索它)、然后将工程导入到新的工作区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 重新安装 SDK 已将其还原。