This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:使用 UniFlash 命令行编程密码

Guru**** 2553240 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791064/ccs-tms320f28379s-programm-password-with-uniflash-commandline

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

具有 USB2000控制器的 UniFlash 3.4

控制器:TMS320F28379S

我们使用以下命令行:

-verbose 1 -log my_log1.txt -programStatusOutput my_log2.txt OK FEHLER -CCXML MyConfig.ccXML -setOptions Z1LINKPOINTER1=1FFFFFFE Z1LINKPOINTER2=1FFFFFFE Z1LINKPOINTER3=1FFFFFFE Z1GRABBSECT=31200F55 Z1CSMPSPS0 = Z00CLA 程序 Z00CLB 1 CMPSRR 1程序 Z0034 = Z00CLB 程序 Z1程序 Z00CLK 程序1

´m 之后、我完全无法通过 USB2000控制器连接到控制器。

我´m 的命令或选项是否错误?

是否可以在一个命令行中使用程序来设置选项和操作?

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    steri 说:
    是否可以在一个命令行中使用程序设置选项和操作?

    是的、应支持此功能

    [´m user="sterie"]此操作后,我完全无法通过 USB2000控制器连接到控制器。

    您是否意味着无法让 UniFlash/CCS 与 USB2000 JTAG 探针通信? 或者您无法让 UniFlash/CCS 通过 USB2000 JTAG 探针与 F28379通信?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我´m 无法让 UniFlash/CCS通过 USB2000 JTAG 探针与 F28379进行通信。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您尝试使用 CCS 连接到器件时、您会遇到什么类型的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    F28379S 上的程序正在运行、我可以通过 CAN 与控制器通信、应用正在工作。 n´t、我再也无法通过 USB2000 JTAG 进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JTAG 连接测试的结果是什么?
    dev.ti.com/.../node
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    以下是 JTAG 连接测试的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的低级 JTAG 连接良好。 这是一个好迹象。

    器件本身可能处于不良状态。

    以下文章详细介绍了您看到的许多错误:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    错误-2134似乎是这里的主要原因:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    可能是您已刷写了不应该刷写的位置。 这可能会意外锁定器件。 请查看您的设备文档、了解是否有办法从这种情况中恢复

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki