This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未知错误 Code Composer

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793242/ccs-unknown-error-code-composer

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试导入我的项目、但出现了问题。 当我尝试编译时、我不会收到"未知"警告。 我不知道发生了什么。  有人以前曾经历过这种情况吗?

图1:项目视图

 。  

图2:编译工程时发出警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在构建控制台输出中没有收到任何警告? 这可能是来自 Codan 的警告。 您能否提供完整问题视图的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki