This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS:版本:9.0.1.00004 |从资源浏览器导入示例失败

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794482/ccs-ccs-version-9-0-1-00004-import-example-from-resource-explorer-failed

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法从资源示例导入示例

CCS:版本:9.0.0.00004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面显示的过程有几个步骤。
    它在哪个步骤中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次我要将项目导入 IDE 时、都会显示上述对话框。 我已经下载了几次、删除了 C:ti/文件夹、重新查找了等... 但没有成功。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从屏幕截图中可以看出、用于 TivaC 的 TI-RTOS 具有针对目录显示的"绿色向下箭头"覆盖层、这表明 TI Resource Explorer 认为用于 TivaC 的 TI-RTOS 已下载、因此不确定为什么会出现错误。

    使用 Ubuntu 下的 CCS 9.0.1.00004、我 安装了用于 TivaC v2.16.00.08 的 TI-RTOS、并且 TI Resource Explorer 允许我将项目导入 IDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 Win10下。 您需要哪些信息才能继续? 如果我制作一个视频、它会有帮助吗? 我还遇到了一些 CCS 9.0.0x 的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Daniel Vamos"]我在 win10下。我在 Windows 10下尝试过、无法重复此失败。

    [报价用户="Daniel Vamos"]您需要哪些信息才能继续?不确定导致错误的原因。

    您能否尝试通过以下方式重建 tirix 数据库:

    a.关闭 CCS。

    b.重命名 Windows 用户配置文件目录中的 ti_tirex-localserver-3.7.0目录。

    c.重启 CCS

    d.打开 TI Resource Explorer、该资源浏览器应重新导入下载的项目。

    这是否允许导入示例工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最近对 Resource Explorer 服务器进行了一些更新。 这可能是根本原因。 请尝试像 Chester 提到的那样、分离 Rex 缓存以及 CCS 浏览器缓存:
    software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee"]请尝试像 Chester 提到的那样分离 Rex 缓存以及 CCS 浏览器缓存我注意到 CCS 9.0.1创建了一个 tirex-product-tree 文件夹(在 Windows 下为 C:\ti、在 Linux 下为${home}/ti)以及 tirex-localserver-[version]文件夹。

     在清除 Rex 缓存的过程中、是否还应删除 tirex-product-tree 文件夹?

    我注意到其他两个用户与 使用 CCS 9.0.1的 Daniel Vamos 有相同的问题、但使用不同的产品-请参阅 CCS/CC1310:无法在 CCS 9.0.1.00004 和 CCS/AWR1642BOOST 中导入 IDE:导入工程时遇到问题。 不确定这些是否都是同一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon"]我注意到 CCS 9.0.1创建了一个 tirex-product-tree 文件夹(在 Windows 下为 C:\ti、在 Linux 下为${home}/ti)以及 tirex-localserver-[version]文件夹。

     在清除 Rex 缓存的过程中、是否还应删除 tirex-product-tree 文件夹?

    [/报价]

    这个文件夹很有意思。 我以前没注意到。 它似乎只是具有各种软件包的图像。 我不确定其目的是什么(需要查看)

    [引用 user="Chester Gillon">我注意到其他两个用户与 使用 CCS 9.0.1的 Daniel Vamos 有相同的问题、但使用不同的产品-请参阅 CCS/CC1310:无法在 CCS 9.0.0.00004 和 CCS/AWR1642BOOST 中导入 IDE:导入工程时遇到问题。 不确定这些问题是否都是相同的。

    是的、我认为它们都是相关的。 一些背景-我们最近对 Resource Explorer 服务器进行了一些更新。 如果您访问 http://dev.ti.com/tirex/explore 、您将注意到 Resource Explorer 的新外观。 CCS 中的 Resource Explorer 最终也会更新。 无论如何、在更新之后、会出现一个新的 tirex 高速缓存文件夹(tirex-localserver-3.7.0)。 应自动生成此文件夹,并使用所有已安装的 Rex 软件包的元数据填充数据库。 此数据库位于 :C:\Users\[username]\ti\tirex-localserver-3.7.0\db\resources.db 中。每个包都应该有元数据和索引。 如果缺少条目、则 Resource Explorer 不会识别该软件包正在安装。 如果删除整个 tirex-localserver-3.7.0文件夹、则应强制 Resource Explorer 创建新文件夹、并扫描系统中已安装的产品并获取其元数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上建议均未奏效。 下面是全新安装 CCS 后"未定义"的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在首选项中的何处更改安装文件夹?
    现在我找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz Kocon 说:
    在首选项中更改安装文件夹的位置?

    单击资源管理器右上角的"三条堆叠的蓝色线"以打开菜单:

    然后选择"Preferences"、其中显示:

    我还在同一台 PC 上的 CCS 8.3和 CCS 9.0.1之间切换(对每个 PC 使用不同的工作区)。 返回 CCS 9.0.1时、Resource Explorer 忘记了本地安装的产品列表、不允许我导入任何示例。 从 Resource Explorer 中选择"Scan Desktop"、然后重新找到产品、并能够将其导入 Resource Explorer、然后再次将示例导入 IDE:

    也许“Rescan Desktop”可以解决其他人一直遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上遇到了完全相同的问题、但我在 MacOS 上。 我上周安装了 CCS v 9.0.1.00004、并且自安装它以来出现了很多问题。 首先、它不会编译任何内容。 因此、我卸载了程序并重新安装了它。 然后、它不允许我将任何示例导入我的 IDE、我会收到与您收到的错误相同的错误。 我按照论坛的建议清除 TI-REX 缓存、甚至完全删除并重新安装了用于 Tiva C 和 Tiva C 的 TI_RTOS。 我仍有相同的问题。 这是非常令人沮丧的、因为我目前正在使用一个大学单元、该单元的所有计算机实验室都基于示例、并以一种或另一种方式对其进行修改。 因此、无法导入这些示例将开始损害我为设备执行所需工作的能力。 如果您有任何解决方案、我也希望有一个正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您可以访问:

    C:\Users\[用户名]\ti\tirex-localserver-3.7.0\db\resources.db

    并截取文件夹内容的屏幕截图?

    例如、我看到:

    请注意红色方框中的项目、这些项目表示已安装用于 Tiva 的 TI-RTOS。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="RobotGirl"]

    我实际上遇到了完全相同的问题、但我在 MacOS 上。 我上周安装了 CCS v 9.0.1.00004、并且自安装它以来出现了很多问题。 首先、它不会编译任何内容。 因此、我卸载了程序并重新安装了它。 然后、它不允许我将任何示例导入我的 IDE、我会收到与您收到的错误相同的错误。 我按照论坛的建议清除 TI-REX 缓存、甚至完全删除并重新安装了用于 Tiva C 和 Tiva C 的 TI_RTOS。 我仍有相同的问题。 这是非常令人沮丧的、因为我目前正在使用一个大学单元、该单元的所有计算机实验室都基于示例、并以一种或另一种方式对其进行修改。 因此、无法导入这些示例将开始损害我为设备执行所需工作的能力。 如果您有任何解决方案、我也希望有一个正确的方向。

    [/报价]

    您还能提供 tirex-localserver-3.7.0\db\resources.db 文件夹的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、

    您可以看到、我没有您的任何文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我在屏幕截图中查找"resources.db"子文件夹的内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只有2个文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将这些文件附加到此主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3173.resources.db.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Daniel 提供的3173.resources.db.zip 附件是我的 Windows 10 PC 中文件的精确二进制匹配、在该文件中、可以将用于 TivaC 示例的 TI-RTOS 成功导入 IDE。也就是说、这些文件的内容必须存在不同的问题。

    Daniel、如果您尝试我在上一篇文章中显示的 Resource Explorer "Scan Desktop"菜单选项、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否可以使用电话/WebEx、以便我们可以查看您的机器、看看我们是否能够了解发生了什么错误。 如果您是、请给我发送一封电子邮件。 您还可以在中向我发送最新的.log 文件 /ti/tirex-localserver-3.7.0/.logs/.

    谢谢、
    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确定根本案例(感谢 Imtaz 和 Daniel)。 似乎启用了电路板/器件滤波器会阻止导入。 解决方法是、请清除过滤器、使其为空白:

    我针对该问题提交了一个错误。 跟踪 ID:Rex-2566

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ki-Soo Lee "]

    您还能提供 tirex-localserver-3.7.0\db\resources.db 文件夹的屏幕截图吗?

    [/报价]

    很抱歉、由于回复延迟、我转到了另一个部门的工作、但在我不断检查此页面时、我没有意识到论坛已扩展到第二页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RobotGirl、

    请查看您上方的帖子。 它解释了根本原因以及如何解决此问题。

    谢谢

    Ki