This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:C2000 MircocontrollerTM 论坛

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/795215/ccs-tms320f28335-c2000-mircocontroller-forum

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经成功地使用示例程序的引用设置了一个代码,但现在我在_initADC 中遇到了一个像未解析符号这样的错误。

我正在连接项目,请帮助我解决该错误。

谢谢你。

此致、

Prithvie2e.ti.com/.../4744.Controller.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接适用于您使用的 C2000Ware SDK 版本的 driverlib.lib。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    感谢您的回复,但您能否详细介绍解决方案。

    此致、

    Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布完整的控制台输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    有两个问题。

    第1步:您需要了解如何将由 TI 库提供的现有内容添加到您的项目中。

    2-nd:我的故障。
    InitAdc 不是 driverlib.lib 的一部分、但它来自 INSTALLROOT_2833X\con\source\DSP2833x_adc.c
    您需要在项目中添加指向 DSP2833x_adc.c 文件的链接。
    您可以这样做:
    1.从您使用的 C2000Ware SDK 版本导入 Example_2833xAdcSockproject
    2.在 Project Explorer 窗口中、将光标置于 project/file - Ctrl_2833xAdxicro/dSP2833x_adc.c 和 do+C 上
    3.在 Project Explorer 窗口中、将鼠标光标放在项目上并执行 Ctrl+V

    您的 Project Explorer 窗口应如下所示:

    构建项目。

    如果出现构建问题、请发布完整的控制台日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的观看。 这解决了我的问题。

    谢谢你。

    此致、

    Prithvi