This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:警告! 未连接到云服务器。 在离线模式下工作。

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794313/ccs-codecomposer-warning-not-connected-to-the-cloud-server-working-in-offline-mode

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 CCS 版本9.0.0.00018。

请帮助。 我需要了解几个示例。

尝试启动 Resource Explorer 时出现以下错误:

警告!  未连接到云服务器。 在离线模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我认为您需要更新 CCS 中的 Resource Explorer 组件。  最简单的方法是更新到9.0.1。

    运行9.0.0时,我收到以下消息:

    在9.0.1中、我可以很好地访问它。

    如果您从帮助菜单检查更新、它应该会显示9.0.1。  它将称为 CCSv9 Service Release。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我"已检查更新"、但响应为:"未找到更新"。 所有存储库都已"选中"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在 Debian 中进行了另一次安装。 它的版本 CCS 版本:8.1.0.00011、具有相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    Resource Explorer 服务器发生了更改、需要更新每个客户端。  此外、还将发布8.x 的更新。

    您能否在9.0.0安装中检查 Resource Explorer 版本。  如果您转至 Help -> About (帮助->关于)对话框。  然后单击安装详细信息。  只需在滤波器框中键入 TIREX 即可。  

    安装9.0.1后、我看到:

    您的版本是这样吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我升级到了那个版本、仍然有问题。

    我的员工也遇到了同样的问题、我还有两个"正常"的安装(版本8.03)、他们也遇到了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法正常工作...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我将需要在 Resource Explorer 团队中循环。 发布新的 Resource Explorer 服务器时、发布了 CCS 的更新(v9、v8和 v7)、以更新 CCS 中的 Resource Explorer 组件、确保其继续工作。 如果不安装这些更新、Resource Explorer 将不起作用。

    在 v9安装中,您已应用了更新,因此它应该可以正常工作。

    是否已将更新应用于任何其他安装?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能不能帮助我了解 CCS 的当前状态...

    正如 John 提到的、上周发布了新的 Resource Explorer。 您能否确认您在 Resource Explorer 中看到了要求您进行更新的消息。 如果是、您能否确认您已更新、并且在更新过程中未看到任何错误。

    更新后、如果您可以转到 Help -> About Code Composer Studio 并单击"Installation Details"以确认"TIREX Desktop"版本为"3.7.0.201903271703"。

    请告诉我这是不是...

    谢谢、

    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>您能否确认您在 Resource Explorer 中看到了要求您进行更新的消息。 如果是,您能否确认您已更新,并且在更新过程中未看到>>任何错误。
    不、我无法确认。
    但版本显示为"3.7.0.201903271703"。
    我有2个 CCS 版本9.0.0.00004不起作用的安装和3个不同的8.xx 版本不起作用、但这些可能需要更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您能向我发送最新的.log 文件吗 /ti/tirex-localserver-3.7.0.

    谢谢、
    Imtaz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有这种"路径"。

    /ti 中的唯一目录为:
    ccs900
    tirex-product-tree
    拉链
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    这应该在您的中 /ti/ 非/ti.

    Thx。
    Imtaz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2019_2D00_04_2D00_23.logI使用了"插入文件"选项。 看起来不对、但这里是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。 日志文件未显示任何问题。 显示连接成功:

    请告诉我、我们可以在 WebEx 中观察您的机器、我将设置一个呼叫。 如果您是、请使用我可以通过与您联系的电子邮件地址来告诉我。

    谢谢、

    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不知道如何为您提供服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要发送 PM、你们必须是"朋友"。 您可以单击其他人的姓名、然后选择"请求好友"。 接受后、当您单击名称以发送消息时、您将获得另一个选项。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来就像你们能够离线解决这个问题。