This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:MSP430FR2311 EVM 无法与 CCS8.0连接并脱机编译。

Guru**** 2556390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790908/ccs-msp430fr2311-msp430fr2311-evm-failed-to-connect-with-ccs8-0-and-compile-offline

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

MSP430FR2311 EVM 无法 与 CCS8.0连接并脱机编译。 USB 驱动程序  已准确安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您正在使用的电路板是 :www.ti.com/.../MSP-EXP430FR2311

    您使用的是 Windows、Linux 还是 Mac?

    您看到的错误消息是什么?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    这就是您提到的问题:www.ti.com/.../MSP-EXP430FR2311。
    Windows7 64位。
    3.按钮“恢复”、“暂停”、“终止”、“步入”、“步越”和“步进返回”均为灰色,在按下“调试”按钮后显示“初始化仿真器时出错:找不到 USB FET”消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mike

    看起来没有检测到电路板。 如果您打开设备管理器并展开"Ports (COM & LPT)"、您会看到列出"MSP 调试接口(COM+)"吗?

    我将需要在 MSP 调试硬件方面聘请专家。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您使用的是 USB 集线器还是 USB 3.0端口? 如果是、请尝试将 LaunchPad 直接连接到 PC 并切换到 USB 2.0端口。 您是否填充了 LaunchPad 上的所有跳线? 我还建议在论坛中搜索您的"初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "错误、因为有许多类似的线程会出现此问题、并提供有关如何解决此问题的建议。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    USB 2.0端口、LaunchPad 上的跳线已正确组装、在"Properties"->"General"下的"Connection"中没有任何可用的端口选项、似乎找不到 USB 驱动程序、但已经安装了该驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [引用 user="Mike Peng "] USB 2.0端口,LaunchPad 上的跳线已正确填充,

    感谢您的确认。

    [引用 USER="Mike Peng ]在"属性"-->"常规"下的"连接"中没有任何可用的端口选项,似乎没有找到 USB 驱动程序,但已经安装了它。

    您的 CCS 安装应包含器件的正确驱动程序。 正如 Johns 提到的、如果您打开 Window 的设备管理器并展开"Ports (COM & LPT)"、您会看到"MSP 调试接口(COM+)"是否列出?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    似乎没有您提到的内容、我将尝试卸载 CCS 和 USB 驱动程序、然后重新安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。 很抱歉你遇到了这个问题。 请告诉我重新安装 CCS 是否有帮助。 您是否有任何其他 MSP430 LaunchPad 可用于查看它们是否被识别? ESD 之类的东西可能会损坏这个。

    此致、

    James