This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6203B:查找旧版 BIOS 和代码生成工具(大约2005年)

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793594/ccs-tms320c6203b-look-for-old-bios-and-code-generation-tools-circa-2005

器件型号:TMS320C6203B

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们有客户需要支持、在进行任何更改之前、我们必须证明我们可以复制现有的二进制文件、以便在我们生成的内容和之前提供的内容之间进行二进制比较(大约2005年)。

使用的是 Code Composer Studio v2、我希望我们可以在 v3.3中使用它(已经具有此版本的3.80.20白金版)、但我最大的问题是 BIOS 和代码生成工具。

我正在寻找:

  • BIOS 4.80.00.5
  • 代码生成工具4.32 (对于此版本不太确定)

 

我需要的是这些组件的安装程序。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    我们将深入研究编译器和 BIOS 版本。 您是在 CCS 中还是通过 makefile 进行构建? 在 CCSv3.x 中切换回 BIOS 和编译器版本是可能的、但不是最简单的练习。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 CCS 进行此操作。 我熟悉使用 CCS3.3设置和切换 BIOS、Code Gen。 我们使用来支持另一系列 TI DSP 6412和5502、其中使用不同的 BIOS 版本组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户端是否仍然安装了 CCS v2? BIOS 就是在那种情况下提供的(至少我很确定)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    不幸的是、不 我们需要具有用于 CCS v2的安装程序。

    另一个选项是、如果 BIOS 和 Code Gen 工具安装程序与 CCS v3配合使用、则可以使用它们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    我将向您发送朋友请求。 我可以向您发送包含 CCSv2安装程序链接的私人消息。 您是否碰巧知道您使用的是哪个版本的 CCSv2? 2.00、2.10、2.12、2.20、2.21、 2.30、2.40?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.20.00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    找到 CCS 2.20安装程序是否幸运?

    谢谢、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉。 我在周五和周一休息。 我刚刚发送了一条包含这些链接的消息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎拥有我需要的一切。 感谢大家。

    路易