请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6203B 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我们有客户需要支持、在进行任何更改之前、我们必须证明我们可以复制现有的二进制文件、以便在我们生成的内容和之前提供的内容之间进行二进制比较(大约2005年)。
使用的是 Code Composer Studio v2、我希望我们可以在 v3.3中使用它(已经具有此版本的3.80.20白金版)、但我最大的问题是 BIOS 和代码生成工具。
我正在寻找:
- BIOS 4.80.00.5
- 代码生成工具4.32 (对于此版本不太确定)
我需要的是这些组件的安装程序。 感谢您的任何帮助。