This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6779:包含问题的 DriverLib

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/795369/ccs-msp430f6779-driverlib-including-problem

器件型号:MSP430F6779

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 DriverLib 添加到了我的项目中、但一些文件仍然无法正常工作。

我在命令上单击鼠标左键(使用左键 Ctrl)、如 USCI_A_SPI_initMaster 、我在 索引中看到找不到符号"USCI_A_SPI_initMaster"。

但是、当我单击 GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin 等命令时、它运行良好。  

我已在 include 选项中添加了路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krzysztof、
    请构建您的项目并发布完整的控制台输出。
    我将在8小时内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Krzysztof Turchan"]

    我将 DriverLib 添加到了我的项目中、但一些文件仍然无法正常工作。

    我在命令上单击鼠标左键(使用左键 Ctrl)、如 USCI_A_SPI_initMaster 、我在 索引中看到找不到符号"USCI_A_SPI_initMaster"。

    [/报价]

    工程编译成功吗? USCI_A_SPI.c 是否是项目的一部分?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是。

    我注意到一些 driverlib 函数是粗体的,我的意思是:

    有些不是:

    但我非常确信我可以使用 SPI USCI A0模块。  

     当我使用 SPI 函数时、项目未成功构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F6779不使用 USCIA0_SPI 模块、
    它使用 EUSCI_SPI。 这解决了我的问题。
    感谢所有努力提供帮助的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试构建项目并发布完整的控制台日志?
    使用"插入代码、附加文件等..." 以发布代码。