This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794544/ccs-tms320c6748-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TI TMS320C6748 DSP 板。 我想将其与 CCS v5.3和 MATLAB r2016a 连接。 该板与 CCS v5.3轻松连接、但未与 MATLAB r2016a 连接。 请帮助我如何将 TMS320C6748与 MATLAB 结合使用。 我为 C6000安装了嵌入式编码器支持包、但 tma320c6748没有选项。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据以下链接、您至少需要 CCSv6才能将其与 MATLAB 9.0 (R2016a)配合使用:
    dev.ti.com/.../node

    有关此主题的更多帮助、我建议直接联系 Mathworks 支持。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 C6000支持非常旧-基于 CCS 3.3技术、可能不支持 C67xx。 实际上、我们在 R2016b 中停止了它、因为集成很旧、只能与 CCSv5和 CCSv6部分配合使用。

    最佳的高级工作流程是从 MathWorks 工具(Embedded Coder)生成 C 代码,然后将该 C 代码导入 CCS 项目中,集成并从 CCS 进行部署。

    谢谢、
    -Brian