This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Power Suite 的 GUI 不工作

Guru**** 2957360 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789851/ccs-gui-of-power-suite-is-not-working

主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试在 code composer 8中访问解决方案的 GUI。 尽管我设法获取 main.cfg 的脚本、但 powerSUITE 界面是空白页。 我搜索问题和答案、但其中任何一个都解决了我的问题。 我的配置和问题图片已添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sarper sertel"]我搜索问题和答案,但其中任何一个都解决了我的问题。 [/报价]

    这个问题在论坛上提出了几次,这个问题通常是由这些员额中提到的几个原因引起的。 您能解释一下您已经尝试了哪些步骤吗?

    我建议的第一件事是确认已安装 GUI Composer v1 Runtime。 您可以从 CCS App Center 安装该软件。 如果已安装、则对于 GCv1运行时组件、它应显示为"Up to Date"(最新)、如 本帖子所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布回复、其中包含更新和请求的详细信息。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播、我的问题是我使用的是离线计算机、因此我需要在不使用应用中心的情况下安装 GUI Composer v1 Runtime。 此时、我找不到为此应用提供的任何链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Sarper sertel"]我的问题是我使用的是离线计算机,所以我需要在不使用应用中心的情况下安装 GUI Composer v1 Runtime。 此时、我找不到为此应用程序提供的任何链接。

    目前没有用于 GUI Composer Runtime 的离线安装程序。 它需要从 CCS App Center 安装。 请尝试与您的 IT 管理员进行临时安排、以访问应用中心。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。