This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:具有 SIMPLELINK-MSP432 SDK 的 CCS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794748/ccs-simplelink-msp432-sdk-ccs-with-simplelink-msp432-sdk

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

如何配置编译器 TI v18.12.1选项以使用 ROM 库 vth CCS9.0。

错误是:无法打开文件 xxx.h

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    [引用 user="Andrea Ugucion55"]错误是:无法打开文件 xxx.h
    您能更具体一点吗? 根据上述信息、无法找到正在发生的情况。  

    您使用哪个 SDK 版本?

    [引用 user="Andrea Ugucion55"]如何配置编译 器 TI v18.12.1选项以使用 ROM 库 vth CCS9.0。[/quot]
    编译器配置与要在项目中使用的 driverlib 无关。

    请检查:

    1.4 ROM 中的 DriverLib、第8页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andrea Ugucion55"]错误是:无法打开文件 xxx.h

    请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-could-not-open-source-file-xxx-h-

    谢谢

    Ki