This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS CAN#39;t connect launchp tms320f28069m 我使用 ccs7和 xds100v2

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794531/ccs-ccs-can-t-connect-launchp-tms320f28069m-i-use-ccs7-and-xds100v2

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S1上的开关处于什么状态?

    在 LAUNCHXL-F28069M 概述的"常见问题解答"部分:

    [引述]3. 为什么无法连接到 Code Composer Studio 中的 LaunchPad?

    有许多原因都可以解决、而且都可以轻松解决。

    •S1开关3是否处于向下位置? 这是 TRST 引脚、用于启用和禁用芯片上的 JTAG 功能。 此开关必须处于向上位置才能连接调试探针。[/quot]

    当 S1开关3处于向下位置时、我可以重复您的错误。  当 S1开关3处于向上(ON)位置时、CCS 调试器可以连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 Chester 所述、请检查 S1开关3。

    另请查看以下文章、了解有关该错误的更多详细信息:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html