This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/J6EVM5777:如何使用驱动程序 FPD-link III

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791113/ccs-j6evm5777-how-to-use-driver-fpd-link-iii

器件型号:J6EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

我的项目是:通过基于 Android OS 的 IVIplatform FPD-link III 设计、实施和设置摄像头接口应用程序。

我的问题:我没有摄像头 LVDS 模块、

问题:  如何在没有摄像头 LVDS 的情况下使用驱动程序 FPD-link III 接口在 Android OS 上实现 HAL 摄像头?

谢谢、
ALA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ala、

    当您提到您的摄像头没有 LVDS 模块时、您知道连接摄像头有哪些连接吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ala、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan