This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:TX 功率不超过20dBm

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793477/ccs-launchxl-cc1310-tx-power-not-going-over-20-dbm

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CC1310LaunchPad 和 SmartRF Studio 7对其进行测试。 直到2天前问题开始时、它一直工作正常。 功率输出不会超过20dBm。 我正在使用 频谱分析仪来检查输出。

该解串器正常、我使用不同的 RF 来检查它、看看这是否是问题所在。

我是否有可能通过 SmartRF Studio 将 Launchpad 上的功率放大器 CC1190设置为低增益模式?  

SmartRF Studio 设置 Tx 功率:  12dBm -->我在频谱分析仪上得到5dBm

21dBm -->我在频谱分析仪上得到的功率为15dBm

23dBm -->我在频谱分析仪上得到17.5dBm

26dBm -->我得到的频谱分析仪功率为20dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否校准了测试电缆并在测量中记录了损耗?

    您可以通过单击 Target Configuration 面板中的 Customize 按钮来验证 SmartRF Studio 中的增益设置。

    单击"Customize"按钮后、会打开"Custom Target Configuration"窗口。 在中、它显示了3个控制信号 DIO29 (LNA 使能)、DIO30 (PA 使能)和 DIO28 (HGM)。

    对于高增益模式、在 Tx 和 Rx 模式下、DIO28均应设置为高电平。  默认情况下、它设置为 High (高)。 如果有变化、请改回高电平并重新测试。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在"Customize"部分中检查了 DIO 设置、都是正确的。

    DIO29配置无线电-> LNA 使能(RF 内核数据输出0)

    DIO30配置无线电-> PA 使能(RF 内核数据输出1)

    DIO28配置输入/输出;空闲输入三态、Tx 输出高电平、Rx 输出高电平

    我确实记录了测量中的损耗、而且设备使用另一个射频进行了测试、因此我知道一切都正常。  

    我有两个 CC1310 LaunchPad。 这两个器例程都在几天前正常工作、但现在它们都具有20dBm 的最大输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的频率是多少? 欧洲版本仅在868MHz 至870MHz 之间工作。
    您是否尝试对这2块电路板进行任何修改?
    只是我想了解它为什么以前工作过、现在不工作?

    您能否在 Tx 和 Rx 模式下测量 R66两侧的直流电压(DIO28-HGM - CC1190的引脚6)? 在 Tx 和 Rx 模式下均应为高电平。

    您可以通过以下方式对其进行测试以进一步调试。

    将电路板连接到 PC 并打开 SmartRF Studio。

    在目标配置中选择(基于射频设计)"LAUNCHXL-CC1310"。

    单击 Customize (自定义)按钮打开 Custom Target Config Panel (自定义目标配置面板)、然后针对 Tx 模式设置 DIO28 (高电平)、DIO29 (低电平)和 DIO30 (高电平)。
    选择"连续 Tx -未调制"模式。
    将频率更改为所需频率。
    将 Tx 功率设置为0dBm (从0dBm 开始)。
    测量 Tx 功率。
    将 Tx 功率设置为下一步(1dBm)或更高的级别。 您可以安全地达到+12dBm 设置。
    测量 Tx 功率并确定增益(应在线性区域中计算增益)。

    有关电源表(电源设置与输出功率间的关系)、请参阅应用手册 SWRA517和 SWRA542

    如果一切正常、则需要在8dBm 的功率设置下获得全功率。 否则、这2块电路板上可能会出现问题。


    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的频率为868MHz。 我按照指示检查了 DIO28、它在 Rx 和 Tx 模式下都处于高电平。

    我根据 LAUNCHXL-CC1310设置设计、并在您进行穿刺时设置 DE DIO28、DIO29、DIO30。
    结果如下:


    TX 功率设置为0dBm -->我在频谱分析器上得到15dBm。
    TX 功率设置为1dBm -->我在频谱分析器上得到17dBm。
    TX 功率设置为2dBm -->我在频谱分析器上得到17.8dBm。
    TX 功率设置为5dBm -->我在频谱分析器上得到19.5dBm。
    TX 功率设置为6dBm -->我在频谱分析器上得到19.7dBm。
    TX 功率设置为7dBm -->我在频谱分析器上得到20.0dBm。
    TX 功率设置为8dBm -->我在频谱分析器上得到20.2dBm。
    TX 功率设置为10dBm -->我在频谱解串器上得到20.6dBm。

    TX 功率设置为12dBm -->我在频谱分析器上得到19.5dBm。
    TX 功率设置为14dBm -->我在频谱解串器上得到19.6dBm。


    从我得到的结果来看、这让我认为问题不在于放大器 CC1190。

    我使用万用表来查看引脚(DIO28、DIO29、DIO30)上的电压是否一致、并且是否一致(3V3)。 R66也是如此。

    唯一需要注意的是、当我从电路板的胎盘切换到 SMA 连接器时、出现了一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、两个芯片看起来都可以。

    您是否从电路中移除了 A1和 A2?
    要使用 P11或 P12进行 Tx 功率测量、您需要移除 A1和 A2。 如果没有、请移除并重新测试。

    当您从天线切换到 SMA 时、可能有冷接头。

    请重新焊接所有组件(R13、R158、L24等) 然后重新测试。 此外、请在重新焊接后清洁电路板。希望这将解决您的问题。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的所有帮助、问题属于硬件性质。 重新焊接组件将其固定。

    您能否告诉我 、在 EN 300 220下以26dBm、150和250kBaud 的条件进行传输时、占用的通道带宽是多少?