This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:数据验证错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790322/ccs-msp430fr2355-data-verification-error

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 MSP430FR2355 Launchpad、它运行良好、我正常使用调试会话、但今天早上、当我尝试对其进行调试时、它给了我一个数据验证错误、无法再使用它。

我知道这与链接器或写入不可写存储器相关、但我没有对此进行任何更改。 我更改的最后一个参数是使用以下接口调整 SMCLK 频率、我使用以下参数将其调用:cs_initFLSettle (24000720);为24MHz。 我不认为这会损坏 UC 中的任何内容。

详细的错误为:
MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x088A4的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
根据链接器文件、这位于 FRAM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您似乎已经看到下面的指南。 但是、如果您没有、请阅读:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html

    [引用 USER="Ahmed Hosny1]\n 详细信息为:
    MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x088A4的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    根据链接器文件、这位于 FRAM 中。[/quot]

    此错误似乎是内存被写入的问题、但数据检查(如果值被正确写入)失败。

    [引用 user="Ahmed Hosny1]*我更改的最后一个内容是使用以下接口调整 SMCLK 频率,我使用以下参数调用该频率:cs_initFLSettle (24000,720);为24MHz。 我不认为这会损坏 UC 中的任何内容。[/QUERP]

    如果您恢复这些更改、会发生什么情况? 问题是否消失?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki