This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:查找 Code Composer Studio 3.1.23服务包

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793585/ccs-tms320dm642-looking-for-code-composer-studio-3-1-23-service-pack

器件型号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试修改 TMS320DM642的一些旧软件、这些软件依赖于某些不再维护的第三方库、并且对 v4.90 DSP/BIOS 库具有严格依赖、因此不会在更新的环境下构建。

我有 v3.1 CD、安装后将其标识为3.1.0、但 Service Pack 更新至3.1.23未存档。 使用 v3.1进行编译成功、但生成的二进制文件因某种原因无法正常工作、因此我想尝试3.1.23。

您能否为我提供服务包以达到3.1.23?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我的3.1.23副本是0字节。 我有3.1.24。 我将向您发送一个朋友请求、以便我可以通过私人邮件向您发送链接。

    3.1.23和3.1.24是 CCSv3.1 Service Pack 1的重新发布版本。 因此3.1.24可以满足您的需求。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您再次与我取得合作- 3.1.4版能为您带来巨大帮助、这一点非常棒。

    我已接受朋友的请求。

    此致
    Kevin