工具/软件:Code Composer Studio
我们使用的是 CCSv9.0.1.00004、但这些问题也适用于 CCSv8。
有关 [高级设置]项目属性->C/C++常规中的"路径和符号"、我们有一些问题:
- 如何将此位置指定的路径与基于 TI 编译器的 CCS 工程(例如、SL SDK 中的 MSP432E TIRTOS 工程)配合使用?
- 是否需要使用 基于 TI 编译器的 CCS 工程(例如、SL SDK 中的 MSP432E TIRTOS 工程)来修改这些内容?
- 我们注意到、如果我们使用路径变量来更新这些路径、该工具会将路径变量替换为实际路径。 为什么路径变量不能保留在位?
滤波器工具在"Project Properties"和"Show View"等 CCS 配置窗口内停止工作。 我们以前能够在此处键入字符串、Eclipse 会对匹配选项进行排序、但现在当我们在此框中键入字符串时、不会发生任何情况。 这是一个已知问题吗?是否有任何恢复功能的方法? 顺便说一下、这在使用 CCSv8时停止工作、在同一台计算机上安装 CCSv9后仍然无法工作。
谢谢