This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:有关 CCS 中工程属性的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793612/ccs-msp432e401y-questions-about-project-properties-in-ccs

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的是 CCSv9.0.1.00004、但这些问题也适用于 CCSv8。

有关 [高级设置]项目属性->C/C++常规中的"路径和符号"、我们有一些问题:

  1. 如何将此位置指定的路径与基于 TI 编译器的 CCS 工程(例如、SL SDK 中的 MSP432E TIRTOS 工程)配合使用?
  2. 是否需要使用 基于 TI 编译器的 CCS 工程(例如、SL SDK 中的 MSP432E TIRTOS 工程)来修改这些内容?
  3. 我们注意到、如果我们使用路径变量来更新这些路径、该工具会将路径变量替换为实际路径。 为什么路径变量不能保留在位?

滤波器工具在"Project Properties"和"Show View"等 CCS 配置窗口内停止工作。 我们以前能够在此处键入字符串、Eclipse 会对匹配选项进行排序、但现在当我们在此框中键入字符串时、不会发生任何情况。 这是一个已知问题吗?是否有任何恢复功能的方法? 顺便说一下、这在使用 CCSv8时停止工作、在同一台计算机上安装 CCSv9后仍然无法工作。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruben、

    "Paths and Symbols"属性页面是 Eclipse CDT 的一部分。 您在这里看到的内容应反映 CCS Build Properties 下指定的受管编译设置、但您永远不需要从此处修改它们。 对于 CCS 工程、您希望修改"Properties"下 CCS 编译节点的设置、而不是"C/C++ General/>Paths and Symbols"。  

    rperezti 说:
    过滤器工具在"Project Properties"和"Show View"等 CCS 配置窗口中停止工作。[/quot]

    我没有看到这个问题、我认为我在任何 CCS 版本中都没有看到这个问题。 我将在明天再次查看几个不同的版本。 该问题是否特定于一台机器、或者您是否在多台机器上观察到了该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aarti。 是的、过滤器工具的问题是特定于一台机器的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruben、

    我已经尝试过几个版本的 CCS、但没有一个版本显示此问题。 我不确定首先是什么会导致您的机器出现问题。 我假设您已经尝试重新安装 CCS、和/或尝试安装到空/新目录。

    仅对于 grins、您是否可以尝试"General IDE"部分中的故障排除提示、以防您尚未执行此操作?
    software-dl.ti.com/.../ccs_troubleshooting.html

    除此之外、我目前还没有其他想法、但如果我发现其他任何东西、我会在这里发布更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您检查滤波器工具的已知问题。 将尝试您提到的调试提示。