This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123AH6PM:微控制器软件不可刷新/调试器不能正常工作

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790263/ccs-tm4c123ah6pm-microcontroller-software-is-not-flashable-debugger-doesn-t-work

器件型号:TM4C123AH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在使用 CCS 时遇到了以下问题、

从一天到第二天、调试器不再工作、断点无法被激活、因为断点管理器发出错误消息:
大致如下:
"未加载符号、行无法解析为地址。"


闪存时、CCS 切换到调试接口。

我卸载了 CCS V8并安装了 CCS v9。 我可以再次设置断点、但仍然有两个基本问题:

μ µC 软件在 V8上运行良好、在升级到 v9时在微控制器上也不工作。
该软件适合编译、编译和闪存、但在微控制器上不起作用。

当我想直接刷写软件时、CCS v9也会更改为调试接口、它在 V8中工作时从未如此。

问题可能是、当 Windows 关闭时、开发 PC 已经崩溃了几次、因为电源电压太早关闭。

我该怎么做才能使 CCS 在此 PC 上再次运行?


提前非常感谢给我们提供了很好的建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    您如何在 CCS 中"刷写"? 即、您在 CCS 中选择了什么来执行此操作。

    通常、在 CCS 中启动调试会话时、它将切换到调试视图。 在 CCSv8中、如果您在编辑视图中选择加载程序、则会加载程序、但不会切换到调试视图。 在 v9中、它看起来是切换的。 我必须跟进这一变化、这可能是一个错误。

    消息"Symbols are not loaded、line can't be resolved to an address"。 这意味着没有加载任何符号文件。 CCS 使用符号文件将符号名称映射到地址。 即、它使用它来知道 main.c 中的第5行实际上位于器件上的0x00004000处、这是设置断点的位置。

    在 v9中、您可以在微控制器上构建和刷写程序、但它不起作用? 您是否能够运行、停止、步进? 您可以查看存储器吗? 我不确定这里的 CCS 是否损坏。 一个简单的 hello world 计划是否起作用?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    由于我没有听到你们的反馈、我将假定你们能够通过这个、并将关闭这个线程。 如果情况不是这样、则可以随意回复或发布新主题。

    此致、
    John