This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何使用 CPUtimer0测量实际时间?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792715/ccs-tms320f28069m-how-to-measure-actual-time-using-the-cputimer0

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在我的计算中、需要知道我的过程经历的时间。 如何使用 CPUtimers 测量时间? 我不想使用中断。 请举一个示例说明如何测量时间?

此致、

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ATA、

    您是否考虑过使用 eCAP 模块? 它是为此目的而设计的。 您可以使用上升沿触发启动、使用下降沿触发停止。 然后、只需读取该寄存器的时间即可。 如果必须使用 CPU 定时器、则可以使用 TSS 位来停止定时器并读取该值。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken