This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:TMDSEVM5517

Guru**** 2788285 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791819/ccs-tms320c5517-tmdsevm5517

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TIDA-01454TIDA-01470

工具/软件:Code Composer Studio

我需要技术支持来解决问题。 谢谢你

已实施麦克风阵列拾取

2.如何在 c5517上实现脱机语音控制

具有相关的技术数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xin.gao、

    TI 可为您推荐两种类型的麦克风阵列板-线性 TIDA-01470和圆形 TIDA-01454:
    www.ti.com/.../tida-01470
    www.ti.com/.../tida-01454
    两者均基于 PCM1864。
    在这里、您可以找到适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计:
    www.ti.com/.../TIDEP-0077
    此外、我建议您在以下位置观看音频预处理演示和指南:
    processors.wiki.ti.com/.../C55x_CSL_Audio_Pre-Processing

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想添加一个指向强大语音处理库的链接:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    这将帮助您进行各种音频处理。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsvetolin Shulev:

    感谢您   的回复、

    我已经实现了麦克风阵列拾取和后续音频处理、

    我现在需要在此基础上实施离线语音控制功能、

    没有相关的技术文档可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xin.gao、

    在我的第一篇帖子中、您是否考虑过音频预处理演示链接? 下面是一个简短的描述、似乎涵盖了您的要求:
    TMS320C55xTmConnected Audio Framework 提供了一个软件框架,允许 C55x 设备作为 USB 音频外设运行。 除了提供此功能之外、用户还可以通过在录制和播放路径中加入音频处理算法来扩展该框架。 C55x Connected Audio Framework 还实现了 USB 人机接口设备(HID)类、可用于执行更改音量、播放和停止音频等功能。

    此致、
    Tsvetolin Shulev