This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:初学者需要有关在 TMS320C6678上使用 SRIO 的帮助

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792735/ccs-tms320c6678-need-help-about-using-srio-on-tms320c6678-for-beginners

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我是 DSP 编程的初学者、我需要有关在 TMS320C6678上使用 SRIO 的帮助。
我想发送和接收直接 I/O 数据包(如 nread、SWRITE、...)、消息传递数据包和维护数据包。

我学习了"RapidIO 规范"和"KeyStone 架构串行快速 IO (SRIO)"文档。
此外、我在系统上安装了"Code Composer Studio (CCS) v8.3.0"和"processor-SDK-RTOS-C667x 05_03_00_07"。

遗憾的是、我很困惑如何正确使用 SRIO 驱动程序。 实际上、我不知道从哪里开始。
在这种情况下、您能帮我大致了解一下将 SRIO 用于我的设计的主要步骤吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这与以下内容完全相同:
    e2e.ti.com/.../792790

    我已经回答了。

    请勿重复发布。 关闭此主题。

    此致、
    Yordan