This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:Code Composer Studio 显示、"project_zero_cc2640r2lp_app.hex"文件已成功编程、但实际上、它不会在 CC2640R2 Launchpad 板上对软件进行编程。

Guru**** 2552740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/788899/ccs-launchxl-cc2640r2-code-composer-studio-shows-that-the-project_zero_cc2640r2lp_app-hex-file-has-been-programmed-successfully-but-in-actual-it-does-not-program-the-software-on-cc2640r2-launchpad-board

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在构建项目后、我尝试使用 code composer studio 对"project_zero_cc2640r2lp_app.hex"文件进行编程。 我已经使用 Code Composer Studio 中的"Debug"键和"Flash"键对.hex 文件进行了编程。 CCS IDE 显示文件已成功加载、但我的板不工作。

如果我使用 SmartRF Flash Programmer 2 (1.0.0版)实用程序加载相同的十六进制文件、则一切正常。

令人惊讶的是,我能够对进行编程。 使用 code composer studio 的 hex 文件直到上周五和昨天突然停止工作。

用于我的项目的 SDK 为 2.20.0.49

请告诉我 CCS IDE 出现此行为的原因以及我如何解决此问题。

谢谢、此致、

Shruti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    [引用 user="Shruti Bhosekar">构建项目后、我将尝试使用 code composer studio 对"project_zero_cc2640r2lp_app.hex"文件进行编程。 我已经使用 Code Composer Studio 中的"Debug"键和"Flash"键对.hex 文件进行了编程。 CCS IDE 显示文件已成功加载、但我的电路板无法正常工作。

    如果您加载*。out 文件、该文件是否起作用?

    [引用 user="Shruti Bhosekar">令人惊讶的是,我能够对进行编程。 使用 code composer studio 的 hex 文件直到上周五和昨天突然停止工作。[/quot]

    自那时以来发生了什么变化? 您是否以任何方式更新了 CCS? 您使用的 CCS 的完整版本号是多少?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    很抱歉耽误你的回答。

    实际上、我使用 AUX_AS_RAM 功能来使用辅助 RAM 并降低 SRAM 消耗。 对于此功能、我对代码进行了一些更改、并在尝试将.obj 文件放入链接器文件的一些组合时将 main.obj 文件放入链接器文件。 因此、控制停止、我看不到我的应用程序正在运行。

    当我从链接器文件中删除 main.obj 文件时、一切正常。

    感谢您的回答。