This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio 9需要 Windows 10 Pro Workstation 上安装 Windows 7 Service Pack 1

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792695/ccs-code-composer-studio-9-requires-windows-7-service-pack-1-installed-on-windows-10-pro-workstation

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试在 Windows 10上安装 CCS9.01。 安装开始后、在 任何情况下都会立即出现错误消息"Code Composer Studio 需要安装 Windows 7 Service Pack 1"。 因此安装过程失败。 谁应该负责? CCS8安装也是如此...

显然 、不知道 CCS 在此阶段是否使用了 Windows 10。

台式机数据为:Windows 10 Pro 工作站(带 Xeon W2155 CPU)。

安装文件的名称是 CCS9.0.1.00004_win64.zip

我感谢所有的帮助和信息。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我会给出最后的信息。 昨天、我已经完全升级了我的 W10。 版本为1809 04.2019。 这是最新的。
    我想,如果 W10的 SP 存在,那么 v.1809包含它。
    不幸的是、它没有帮助。 仍然会发生相同的故障。

    W10 Pro for WS 有什么问题?

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    您的问题看起来很奇怪。
    请邮政编码并发布您的 ccs_setup_9.0.1.00004_install.log
    也许有人可以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在另一篇文章中、您提到了如何将 CCS 从 VM Win7系统安装到 Win10环境中。
    您的问题可能与此相关。
    我建议您删除与基于 Win7 VM 的安装相关的所有文件和文件夹。
    考虑从您的"User"/AppData 目录中删除 TI 文件夹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    我已通过以管理员身份登录 W10的安装解决了此问题。 我尝试开始安装 CCS9、现在它可以正常运行、不显示任何消息。 请检查它是否适合您。

    此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我始终安装具有管理员权限的 TI CCSS、编译器和产品。
    工作正常。