This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Windows 10上的 CCS 7.4.0.00015

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792621/ccs-ccstudio-ccs-7-4-0-00015-on-windows-10

器件型号:CCStudio
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一位客户最初在他们的 Windows 7系统上的 CCS 7.4.0.00015上创建了一个项目。  他们正在尝试将项目导入到新的 Windows 10系统中、但遇到了一些问题。   

您能否帮助提供一些有关 Windows 10上是否支持 CCS 7.4.0.00015的见解? 我们的客户最好的处理方式是什么?

请参阅以下客户说明:

在导入对话框窗口中、我们单击浏览并选择我们的项目目录。  之后,我们在对话框窗口中看不到任何项目。

此过程适用于 Windows 7系统。

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    CCSv7.4应该可以在 Windows 10上正常工作。 发布时、它在 Windows 10上经过测试。 自那时以来、Windows 10发生了变化、但发现项目的情况并不奇怪。 您能否提供一个屏幕截图来显示 C:\fwProjects 文件夹中有项目?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我在 CCSv7.4的 W10 Pro for Workstations 下使用 OMAPL138。 到目前为止、所有功能都与 Windows x64 Ultimate 相同。

    最大的问题是 W10上的 CCS (>=7.4)安装。
    我无法在 W10上安装 CCS7.4、因为出现已知错误"..requires a service pack 1 Windows 7.." 在 Windows 10上。 但是、我的最后一个状态是 W10 (1809 2019-04)。 然后我将已安装的系统从 VM W7x64复制到 W10 C:/ti。 我之前在 W10上使用过 CCS6。
    它工作正常、没有任何问题。

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Alexander Sacharov ">然后我将安装的系统从 VM W7x64复制到 W10 C:/ti。 [/报价]

    你是如何做到的?
    你得到了什么?

    请将您的 ccs_setup_9.0.1.00004_install.log 邮政编码为邮政编码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已通过以管理员身份登录 W10的安装解决了此问题。 我尝试开始安装 CCS9、现在它可以正常运行、不显示任何消息。 请检查它是否适合您。

    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴你这么做了。
    请将此帖子标记为已解决。