This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 生成的 ELF 格式与 CodeWarrior 生成的 ELF 格式之间有何区别

Guru**** 2300680 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791332/ccs-what-is-the-difference-between-the-elf-format-generated-by-ccs-and-the-elf-generated-by-codewarrior

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 生成的 ELF 格式与 CodeWarrior 生成的 ELF 格式有何区别? ASAP2编辑器不能识别 CCS 生成的 ELF、但它可以识别 CodeWarrior 生成的 ELF。 请介绍差异、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪种 TI CPU 系列?   

    TI ARM 编译器生成的 ELF 目标文件可与 GCC ARM 编译器生成的 ELF 目标文件相结合。  一个工具链中的二进制实用程序可用于检查另一个工具链生成的目标文件。   

    一篇一般有用的文章是 TI 目标文件格式的简要历史

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎仅支持 COFF、不支持生成 elf。 我可以自己配置 hightec 编译器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5757650"]它似乎仅支持 COFF,不支持生成 elf。

    正确

    [引用 user57650"]我能否自行配置 hightec 编译器?

    我不知道 hightec 编译器是什么意思。

    C28x 编译器版本18.12.x.LTS 支持 EABI。 EABI 引入的最大区别是 ELF 目标文件格式。  不过、此时 EABI 的用途有限。  TI 发布的其余 C28x 软件(C2000Ware 等)尚不支持 EABI。  这将随时间变化。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!