This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:在目标之间进行选择

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791399/ccs-tms320f2808-choosing-between-targets

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我有2个 TMS320F2808学习套件(有时也有1个 F2808套件和1个 F28335套件)通过 USB 连接到 Windows 10 PC -使用 XDS100v2调试连接。  CCS 8.3.0。

我通过一个 CCS 会话使用不同的项目对它们进行编程。

是否有方法将特定项目与特定目标关联?

目前、当我需要对其中一个进行编程时、我会关闭另一个。 当这两个开关都打开时、似乎只是进行编程的机会。  可能第一个打开了吗?

即使对于不同的目标处理器也是如此。  当我启动 F28335调试会话时、有时它会成功连接并加载 F28335、但有时它会尝试连接到 F2808、因此失败。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我找了很久、找不到任何东西、发布一个问题、再做一个快速查看、然后找到合适的解决方案。

    打开 Target Configuration、转至 Advanced setup、然后选择 Debug Probe Selection -"Select by serial number"。  
    "C:\ti\ccsv8\ccs_base\common\uscif\xds100serial.exe"给出了序列号,和。 。 。 一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下文章也对此进行了说明:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_multi-probe-debug.html#xds100

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢。