This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:TMS320C6713 SPI 接口

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790319/ccs-tms320c6713b-tms320c6713-spi-interface

器件型号:TMS320C6713B
主题中讨论的其他器件:TMDSDSK6713

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用"TMDSDSK6713" DSP 套件、我希望"TMDSDSK6713" 使用 SPI 接口与 FPGA 进行通信、现在我的问题是"TMDSSK6713"中的 SPI 引脚是什么以及我们如何配置它以通过 SPI 与 FPGA 进行通信。

谢谢

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    DSK6713的原理图和 SPI 示例代码可在 Spectrum Digital 的支持页面上找到:
    c6000.spectrumdigital.com/.../

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我访问了上述链接并下载了目标代码、但它没有 SPI 代码。
    请告诉我包含 SPI 示例代码的链接。

    谢谢

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待您的回复...!
    请给我一些时间

    谢谢

    注意事项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    查看 C6713的数据表、我没有看到它有 SPI 端口、但 McBSP 端口可用于连接 SPI。 上面提供的链接应该有一个 McBSP 示例、您应该能够修改此示例以用于 SPI。

    C6x CSL 中还有一个 McBSP 示例、可从此处下载:
    processors.wiki.ti.com/.../Chip_support_library

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sahin