This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:将 SimpleBLEPeripheral 加载到 ccsv9项目中

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792091/ccs-cc2640-load-simplebleperipheral-into-a-ccsv9-project

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

如何将 SimpleBLEPeripheral 加载到 ccsv9项目中?

在 PC 崩溃之前、我按照以下过程将 SimpleBLEPeripheral 加载到我的项目中:

在 ccsv7中、下载并安装(使用默认设置) TI BLE SDK v2.x
单击 View > Resource Explorer Classic (也称为 TI Resource Explorer)并执行以下操作:
 输入搜索关键字:简单
 查找并展开 SimpleBLEPeripheral
 将 SimpleBLEPeripheralStack 复制到项目中
 将 SimpleBLEPeripheralApp 复制到项目中

要还原我的 PC、我升级到64位 Windows 10并安装了 ccsv9、但我无法按照 ccsv7过程进行操作。

第一个问题:如何在 ccsv9中访问 Resource Explorer Classic 或等效版本?

第二个问题:如何在 ccsv9中将 SimpleBLEPeripheral 加载到项目中?

我正在编程 CC2640F128、而不是 R2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AD 1)使用当前 Resource Explorer

    AD 2)使用 Project -> Import CCS Projects...
    然后转到安装 TI BLE SDK v2.x 的路径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的 Resource Explorer 不支持较旧的 BLE SDK。 Resource Explorer Classic 不再包含在 CCS v9中。

    因此、您有几个选项:

    1) 1)将 CCS V8与 Resource Explorer Classic 搭配使用  

    2) 2)使用 CCSv9并按照 Tom 的建议导入项目。 转至 CCS 菜单 Project->Import CCS Projects、浏览到 BLE SDK 内的示例目录(例如: C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_25\examples\cc2650lp\simple_peripheral)并选择要导入的工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须选择项目的文件夹。 我有时会从字面上获取指令。

    感谢您的建议!