This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D:C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005) C28xx_CPU1:UNAB

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789657/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d-c28xx_cpu1-error-error--1044-0x0-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation-emulation-package-8-1-0-00005-

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我使用的是 tms320f28379D、仅连接 CPU1以下载程序。

连接后,调用 InitSysCtrl()时,会触发如下所示的错误:

C28xx_CPU1:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU2:错误:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005)
C28xx_CPU2:错误:(错误-1135 @ 0x3FEC52)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00005)
C28xx_CPU2:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU2:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

我没有理想的下一步操作方法。 请帮助。 谢谢。

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请对延迟表示歉意。

    这似乎是代码本身的问题、可能导致器件锁定或失控。

    这是针对特定示例项目还是针对您的定制项目?

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafael:

    TI 示例代码和我的项目代码都发生了这种情况。
    您能否建议下一步如何调试它?? 非常感谢。

    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在这里用的是示例代码和 F28379D 板、真的无法重现此问题、因此我无法准确地判断您的器件出现错误的原因。

    下面的调试 JTAG 页面中提到了一个非常相似的错误(代码-1041)并且具有相同的来源。
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    我一定会检查器件的状态、并尝试手动连接到器件、以执行导致故障的事件的分步序列。 "启动调试会话时是否会发生问题?"部分 显示了有关如何继续的良好过程。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    非常感谢您的建议。 问题现已解决。

    Feng