This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00721:未知器件

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2403, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789051/ccs-tida-00721-unknown-device

器件型号:TIDA-00721
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP430G2403RF430CL330H

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我对板进行编程时遇到问题、  

代码构建良好、没有任何错误、但当我尝试上载/调试到器件时、我得到: MSP430:连接到目标时出错:未知器件

我使用硬件连接进行了双倍检查,一切看起来都很好,VDD、GND、SBWTDIO 和 SBWTCK 连接到 TJAG  

我使用 CCS9。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是指 JTAG :)
    此外、我还使用 MSP-FETFlash 编程器。 我更改了微控制器并给出了相同的错误、我也更新了驱动程序、但也给出了相同的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ennng、

    您应该能够遵循原理图上列出的连接: www.ti.com/.../tidrm48.pdf

    此外、确保将 SBWTCK 引脚连接到 MSP-FET 测试引脚、并通过弱上拉至 TCK。 硬件工具用户指南的图2.2显示了 MSP430G2xx 器件的正确 SBW 连接: www.ti.com/.../slau278ae.pdf

    如果一切都正确、我将仔细检查为 CCS 工程构建的器件和补丁上的 MSP430。 我相信这两个器件都应该是 MSP430G2403。

    最后、您是如何连接到该补丁的? 柔性 PCB 有时难以销售、更容易损坏。 最好将 JTAG 连接到一个头、并以某种方式将其按在焊盘上。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JD;

    非常感谢您的回答。
    关于原理图、是的、我使用的是完全相同的、甚至使用 TI 提供的 PCB 设计、完全相同、但有一点(C6)我没有对它进行计算! 我认为这不应影响对微控制器进行编程?

    关于测试引脚,在 PCB 设计中,它们不使用它,只需将编程器的时钟引脚直接连接到微控制器的时钟引脚即可。 即使在图2.2中提到如果不连接,您也不需要 TEST 引脚? 这很重要吗? 我们可以尝试一下吗? 我只使用 TI 的 PCB 参考设计!
    实际上、我使用了刚性和柔性 PCB、并且在调试时都给出了相同的错误? 未知设备?
    我是否需要在 CCS 中检查任何坐姿或配置?
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的:

    是的、今天我从 链接中尝试了 MSP430G2xx 器件的正确 SBW 连接、我使用弱上拉至 TCK 的测试引脚、但得到了相同的错误!

    请查看设置和配置、可能我错过了一些内容!  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题,我没有在原理图中安装( C6 )! 这会产生影响吗?
    此外、我没有安装晶体、因为 TI 参考设计不使用它! 他们使用内部时钟、但不确定是否需要外部晶体来编程微控制器!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennng、

    感谢您确认 SBW 编程电路。 C6看起来就像一个滤波电容器、因此只要 VCC 上有一些滤波电容器、就可以了。 至于晶体、编程不需要这种情况。

    此外、您的 CCS 设置对我来说是正确的。

    我猜此时这是一个硬件问题。 电路板是否已通电? MSP430安装方向是否正确?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,DJ
    再次感谢您的回复、
    实际上、我将微控制器安装在两个板上、首先我认为微控制器有故障、然后安装另一个板、两者都有相同的错误、 方向是可以的、根据 TI 的参考设计、第一个引脚(点)应位于左下角、与 PCB 设计一样。 我还检查了微控制器上的电压、发现 MSP FET 编程器(V tool)提供的3.3V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JD;

    请参阅  JTAG 连接图。 这家酒店还可以吗!

     黄色(VDD)、绿色(GND)、蓝色(TDIO)和紫色(TCK)是否正常?

    我还尝试了连接到 TCK 的脉冲电阻器和测试引脚、如 pdf 文档中所示(图2.2)

    仍未知设备!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        很抱歉 我要多发帖、我尝试了很多东西、但仍然没有! 相同的误差。

    我只是更改调试 配置、请参阅图、当按下调试按钮时、编程器上的红色 LED 开始闪烁、然后保持亮起、

    当我进行错误按摩时、我取消了、然后唯一的绿色 LED 亮起、没有红色 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennng、

    在您的图片或 MSP-FET 连接器中、我看到您连接到了 TCK、而不是 Test/VPP。 请切换此项并重试吗?

    另外、我将在接下来的两天内出差、如果您仍需要反馈、或者其他人可能会跳入、我将在周一返回给您。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JD;
    谢谢、祝您旅行顺利。
    我尝试了您的建议、但仍然给出了相同的错误。
    -我直接连接到测试/VPP、也通过小电阻器连接。
    -我直接连接到 TCK (如 TI 参考设计中所示)
    -我同时连接到 TCK 和测试/VPP (如图2.2、pdf MSP430G2xx 器件中所示)
    都给了这个错误!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    这是否意味着微控制器已编程! 因为当我按下闪存按钮时、它会发出此消息、没有其他内容-如已加载或成功...

    如果是、为什么我没有在手机上读任何内容! (文档中来自 TI 的应用)

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    是最后一张照片、表示芯片已编程!

    我还尝试了不同的刷写方法、并得到了不同的消息! 闪存->选择要加载的程序->然后选择.hex 文件

    然后编程器上的 LED 开始闪烁、并在控制台上收到消息(编程了一些数字 XXX 字节!) 这意味着芯片已编程! 因为与上一封邮件不同!

    因为当尝试从 NFC 读取器和 NFC 手机应用程序中搜索标签(电路板)时、未检测到任何内容!  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ennng、

    是否显示了所有控制台窗口? 这看起来像是对我进行了编程、但我希望控制台窗口可以显示更多内容。

    您能否判断设备是否正在运行固件? 是否有任何 LED 或测试点可以切换以尝试闪烁以确认您现在正在对器件进行正确编程?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JD;
    再次感谢您的回复。
    当我刷写代码时、它会生成大量消息...无论怎样、最后显示的消息都是最后一幅图中所示的消息。 我按照链接(在 MSP 中上传代码)操作、并提供了相同的信息。
    circuitdigest.com/.../getting-started-with-msp430-using-code-composer-studio
    我认为正如您所说的、正在对微控制器进行编程、但根本没有检测到板载 NFC、我尝试了不同的 NFC 读取器、启用了移动 NFC。
    我从 TI 获取设计时、没有板载 LED 或测试点。
    此外,没有任何外部晶体,正如 TI 参考资料所说的那样,不使用它? 我认为他们激活了内部系统!
    请提供任何帮助或建议! 有人对我说您需要更改原理图中的 C5 (使用天线调优),但我的意思是 TI 已经完成了这一操作,所以我使用的电容值完全相同!
    在使用刚性 PCB 的方式中、我仍然存在柔性问题、第一、这是否会影响检测到 NFC? 由于 TI 参考设计使用灵活的 PCB!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ennng、

    很高兴听到您成功地对 MSP430进行编程。 我不确定 NFC 端为什么不工作、但调优非常重要。 为 PCB 使用不同类型的材料或不同的覆铜厚度可能会显著改变所需的调优值。 不幸的是、这与我今天在 NFC 方面所了解的差不多。

    由于您能够对 MSP430进行编程、我想我们应该说这个线程已经解决了。 请创建有关此设计的新主题、RF430CL330H 和我们支持 NFC 的团队将尽力为您提供帮助。 如果他们需要背景、可以随时链接到这个。

    谢谢、
    JD