This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5502:启动调试会话时 CCS 卡住

Guru**** 2181985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789670/ccs-tms320vc5502-stuck-ccs-when-launching-debug-session

器件型号:TMS320VC5502

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  大多数情况下、我 在启动调试会话时卡住了 CCS。 (我使用 CCv8.3和 CCsv5.1、两个 CCS 版本都有相同的问题)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关"卡住"这一含义的更多详细信息? IDE 是否挂起? 或者、它是否会持续尝试永远启动调试会话? 发生这种情况时的屏幕截图会很有帮助。 是否可以手动取消操作或是否必须关闭 IDE? 您将什么调试探针与 VC5502配合使用? 以及什么主机操作系统?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Windows 64位操作系统(i7内核、8GB RAM 和1TB 硬盘)。

    我有两个用于 VC5502的仿真器(在测试连接中、这两个仿真器将成功通过测试)

    XDS100V2

    2.XDS100v3

    我将 GEL 文件用于5502开发板,它的工作有时会很好

    (在控制台 GEL 文件输出显示中,如下所示)

    C55xx:GEL 输出:

    startup()

    C55xx:GEL 输出:

    OnTargetConnect()

    C55xx:GEL 输出:

    OnReset()

    C55xx:GEL 输出:PLL 配置成功。

    C55xx:GEL 输出:CE1配置为16位异步存储器。

    C55xx:GEL 输出:配置用于16位以太网的 CE3。

    c55xx:GEL 输出:配置用于32位 SDRAM 存储器的 CE0。

    C55xx:GEL 输出:GEL 启动完成。

    C55xx:GEL 输出:

    OnPreFileLoaded()

    C55xx:GEL 输出:PLL 配置成功。

    C55xx:GEL 输出:CE1配置为16位异步存储器。

    C55xx:GEL 输出:配置用于16位以太网的 CE3。

    c55xx:GEL 输出:配置用于32位 SDRAM 存储器的 CE0。

    C55xx:GEL 输出:

    OnRestart()

    在我的程序指示灯闪烁代码之后、该程序将成功运行

    (大多数情况下)当我启动调试会话时、它会一直尝试以100%的速度启动调试会话。

    (在控制台 GEL 文件输出显示中、如下所示)

    C55xx:GEL 输出:

    startup()

     

    在上述过程中、如果我们在 CCS 中单击、它们将不响应、我们必须关闭 IDE。

                                        或

    我们断开目标连接,收到错误目标连接,单击确定并退出调试页。

    其他建议。(我检查所有硬件连接是否正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果执行手动调试启动、您是否会遇到相同的问题? 如果是、您能否启用调试服务器日志记录并重现问题?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Debug_Server_Logging

    压缩生成的日志并将其连接到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。
    在中、我的硬件复位未正确应用于 DSP 处理器。 因此、我有时会遇到上述问题。
    我修正复位电路、问题得到解决。
    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很高兴听到您解决了问题、感谢您的更新!