This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:AM6548/Cortex R5_0:写入长度为0x4:Error -1065 @ 0x0的第0页上的0x298e020处的存储器块时遇到问题无法访问器件存储器。

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790151/ccs-am6548-am6548-cortex-r5_0-trouble-writing-memory-block-at-0x298e020-on-page-0-of-length-0x4-error--1065-0x0-unable-to-access-device-memory

器件型号:AM6548

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经从 "="">"http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_examples_demos.html#arm-cortex-r5"加载了一个示例项目

 已成功编译和链接工程。 但是、当我尝试通过 XDS110_USB 加载时、我会遇到以下错误:

MCU_Pulsar_Cortex_R5_0:写入长度为0x4的第0页上0x298e020处的存储器块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00005)
MCU_Pulsar_Cortex_R5_0:GEL:执行 OnTargetConnect ()时出错:目标写入0x0298E020失败
AT *(p_MMR)=MMR_value [M4_Common.gel:32]
在 Write_MMR ((0x0298E000U+0x00000020U)、0x000073FF)[M4_DDR_Config.gel:22]
在 DDR_Controller_PHY_Config ()[M4_DDR_Init.gel:14]
在 DDR_Initialization ()[M4_R5orA53_Startup.gel:42]
在 OnTargetConnect()
MCU_Pulsar_Cortex_R5_0:写入长度为0x40的第0页上的0x0处的存储器块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00005)
MCU_Pulsar_Cortex_R5_0:文件加载器:验证失败:目标写入0x00000000失败
MCU_Pulsar_Cortex_R5_0:GEL:文件:/opt/ti/am65x_r5_hello_workspace/helloWorld_IDK_AM65x_CortexR/Debug/helloWorld_IDK_AM65x_CortexR.out:加载失败。

您能帮我解决这个问题吗?

我使用了示例中提到的链接器文件。

谢谢、此致

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、

    您可能需要查看您的示例项目或器件。 请查看下面的"数据验证错误"页面、了解有关这些类型错误故障排除的其他提示。
    software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rafel,

    我意识到、我没有提供"launch_am65xx.js"、在提供和更新 js 文件中的路径后、启动 GEL 文件就可以了、后来我在加载实际 R5F 编译输出文件时遇到了问题、因此我在不同的帖子中发布了我的查询: e2e.ti.com/.../791079。
    我希望您也能提供有关此问题的信息。
    提前感谢
    Avinash