This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1310:无法在 Mac OS Mojave 上使用 Code Composer Studio V8编译 TI-RTOS 工程

Guru**** 2265200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/789306/compiler-cc1310-cannot-build-ti-rtos-project-using-code-composer-studio-v8-on-mac-os-mojave

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

在 Mac OS Mojave 上使用 Code Composer Studio V8编译工程时遇到问题。 在早期版本的 Mac OS 上运行 Code Composer Studio V7时没有出现此问题。

尝试编译时、我当前收到以下错误消息:

utils.loadCapsule:在路径'/Users/khaledsaied/workspace_v8/nsense_cc1310;/Applications/ti/ccsv8/ccs_base;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;/Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;;.'/nsense_cc1310 .xdchelp 第36行 C/C++问题上找不到'ti/sysBIOS/KNL/Task.xs'

rfPacketTx.cfg 中的第36行包含以下代码:

/*========================= 引导配置=================== */

var Boot = xdc.useModule('ti.sysbios.family.arm.cc26xx.Boot'); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关控制台输出的更多详细信息、请参阅以下错误:


    ****为项目 nsense_cc1310构建配置调试****

    /Applications/ti/ccsv8/utils/bin/gmake -k all

    编译文件:"../rfPacketTx.cfg"
    调用:XDCtools
    "/Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs --xdcpath="/Applications/ti/ccsv8/ccs_base;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages /Applications/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.10.LTS/include /Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/cc13xxware_2_04_02_17240;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.are.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 -r debug -c "/Applications/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.10.LTS /Users/khaledsaied/workspace_v8/nsense_cc1310/smartrf_settings -compileOptions "-mv7M3 --code_state=16 --float_support=vfplib\-explore-cn=/Users/khaledsaied/workspace_v8/nsense_cc1310 -from-cn=cn-exctrack_bi-from-cn=/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/cc13xxware_2_04_02_17240/driverlib -cn=difest-subsection-cn=-display-subsection-from-from-subsection-cn=-from-cn=-from-from-cn=-from-display-from-subsection-from-cn_bi-from-subsection-cn=bi-from-cn=bi-from-display-subsection-cn=bi-from-f_bi-from-cn=bi-from-cn_bi-from-display-cn=bi-from-subs=
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/rfPacketTx_pem3.cfg 配置 rfPacketTx.xem3 ...
    subdir_rules.mk:17:目标'Build-1755962895-InProc '的配方失败
    JS:"/Users/khaledsaied/workspace_v8/nsense_cc1310/rfPacketTx.cfg、第36行:错误:utils.loadCapsule:找不到沿着路径'/Users/khaledsaied/workspace_v8/nsense_cc1310;/Applications/ti/ccsv8/ccs_base;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;/Applications/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;/Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;;;;..
    "./package/cfg/rfPacketTx_pem3.cfg、第180行
    gmake:***[package/cfg/rfPacketTx_pem3.xdl]错误1.
    JS:"/Applications/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-1755962895-InProC]错误1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Khaled、

    您能否将构建输出附加到文件中。 在上面的复制/粘贴中、它看起来有些被剪切了。

    此外、您能否确认
    1.任何目录(例如工作区、CCS 位置、TI-RTOS 位置等)中都没有空格或破折号(''或'-')。
    2.您的路径中没有其它 shell。

    您是否还可以为您的工作设置添加构建日志?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否得到了解决?

    Todd

    [4/10更新:将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动。]